大家好、
我收到了客户关于电感器选择的问题。
d/s 表示"电感器的饱和电流额定值必须至少与高侧开关电流限值 IL-HS 一样大"。 因此 、如果占空比小于图19中的35%、我认为客户需要选择饱和电流至少为11.5A 的电感器。 我认为饱和电流的定义因电感制造商而异。 饱和电流是否与正常电感值小于30%? EVM 似乎采用 Wurth 的74439346047、额定电流为7.4A、Isat 为14.7A (<30%)。
客户的状况
VIN=24V、VOUT=3.3V、Iout=4.5A。 L=3.3 μ H。
由于空间限制、客户无法使用大尺寸电感器。 但是、当它们尝试满足11.5A 电流以支持短路保护时、电感器尺寸会变大。
此致、
山口