This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于特殊用途、我们需要将 TPS746、TLV767和 LP5912进行联合布局。 由于引脚定义不同、我们想向您咨询 TPS746的相关信息。
谢谢。
BR、Gary
您好、Gary、
1.是的、如果您不打算使用电源正常引脚、则可以将其接地。
2.是的、您可以将 NC 引脚连接到 OUT。 数据表中的 NC 引脚未在内部连接。
3.我不建议断开接地引脚并将散热焊盘用作接地。 散热焊盘设计用于散热、可能无法很好地将 GND 内部连接到器件。 虽然我们建议客户将散热焊盘连接到 GND、但这是因为在大多数设计中、GND 平面是最大的铜平面。
谢谢、
斯蒂芬