This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS746–联合布局问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746, LP5912, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963629/tps746-tps746-co-layout-question

器件型号:TPS746
主题中讨论的其他器件: LP5912TLV767

对于特殊用途、我们需要将 TPS746、TLV767和 LP5912进行联合布局。 由于引脚定义不同、我们想向您咨询 TPS746的相关信息。

  • 我是否可以将 PG (引脚5)引脚连接到 GND (引脚3)?
  • 是否可以将 NC (PIN2)引脚连接到 OUT (引脚1)?
  • 我是否可以使 GND (引脚3)保持断开状态? 但我们会将散热焊盘保持在接地环路中。

谢谢。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.是的、如果您不打算使用电源正常引脚、则可以将其接地。

    2.是的、您可以将 NC 引脚连接到 OUT。  数据表中的 NC 引脚未在内部连接。

    3.我不建议断开接地引脚并将散热焊盘用作接地。  散热焊盘设计用于散热、可能无法很好地将 GND 内部连接到器件。  虽然我们建议客户将散热焊盘连接到 GND、但这是因为在大多数设计中、GND 平面是最大的铜平面。

    谢谢、

    斯蒂芬