This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308直接替代 TPS54302

Guru**** 2529460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963656/tps54308-tps54308-directly-replace-tps54302

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:TPS54302

大家好、

客户最初在其 DVR 应用中使用 TPS54302、具有12V 输入和5V 输出、10uH 电感器和 SCH、如下所示。

最近、他们想要将 TPS54302替换为 TPS54308、是否可以在不更改任何 SCH 的情况下直接替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    是的、即使 TPS54302的频率也略高于 TPS54308、但可以直接进行交换。