请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54308 主题中讨论的其他器件:TPS54302、
大家好、
客户最初在其 DVR 应用中使用 TPS54302、具有12V 输入和5V 输出、10uH 电感器和 SCH、如下所示。
最近、他们想要将 TPS54302替换为 TPS54308、是否可以在不更改任何 SCH 的情况下直接替换?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.