This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:TPS25942L:输出电压降至0V,输出电流仍将持续升高一段时间。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962323/tps25942l-tps25942l-vout-decrease-to-0v-the-iout-will-still-exsits-for-a-while

器件型号:TPS25942L

大家好、

 

客户正在测试 TPS25942L、发现当输出电压降至0V 时、输出电流将持续升高一段时间。 这是正常的吗? 您能帮助解释一下这是如何发生的? 谢谢!

 

负载来自 Chroma 63004-150-60、Iout 使用电流探头从 Cout 测量到负载。

 

1.I (lim)=0.79A 时,当输出电压降至0V 时,输出电流将在输出电流降至0A 之前大约为200ms

 

2.I (lim)=1.8A 时,当输出电压降至0V 时,输出电流将在输出电流降至0A 之前大约为10ms

 

3.i (lim)=4A (在另一个板上),  一旦 Vout 降低到0V,Iout 就会降至0A

 

此致

里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    这是由于 CC 模式下的电子负载行为所致。

    在恒定电流模式下、无论电压如何、电子负载都尝试消耗恒定电流。

    在 e-load 中、将存在可更改负载关断电压的设置。 您可以将此值调整为您希望电子负载停止消耗电流的电压。

    您还可以尝试使用电子负载的 CR 模式进行测试、或使用电阻负载以获得更好的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的支持!

    此致  

    里根