请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25942L 大家好、
客户正在测试 TPS25942L、发现当输出电压降至0V 时、输出电流将持续升高一段时间。 这是正常的吗? 您能帮助解释一下这是如何发生的? 谢谢!
负载来自 Chroma 63004-150-60、Iout 使用电流探头从 Cout 测量到负载。
1.I (lim)=0.79A 时,当输出电压降至0V 时,输出电流将在输出电流降至0A 之前大约为200ms
2.I (lim)=1.8A 时,当输出电压降至0V 时,输出电流将在输出电流降至0A 之前大约为10ms
3.i (lim)=4A (在另一个板上), 一旦 Vout 降低到0V,Iout 就会降至0A
此致
里根