主题中讨论的其他器件:、 LM1084
[1]
Rθja LM317 (TO-263 3引脚)器件、μ W℃为38 μ A/W 此参数是基于1s 还是2s2p 测试板?
Rθja LM317A (SOT-223 4引脚)器件、μ W℃为59.6 μ A/W 此参数是基于1s 还是2s2p 测试板?
我正在 ℃推广 LM317以替代另一个器件、但该器件列出了采用类似 TO-263 5引脚封装的 Rθja μ V/W。
Rθja℃SOT-223封装、但它将 μ W 列为22 μ V/W。。。这似乎是一个较大的间隙、我只需要确认。
根据我要替换的器件的数据表: