This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:R1使用什么电阻器?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963546/tps2115a-what-resistor-to-use-for-r1

器件型号:TPS2115A

大家好、

你好。

我们的客户希望了解数据表中列出的 R1 (stat pu)使用的电阻器。 它不指示什么电阻会将其拉低。 假设 PU 需要具有更高的电阻。 因此、如果 stat 为高阻态、它上拉;如果 stat 为低电平、它下拉。


此外、什么会导致输入2不活动、即使 D0和 D1设置为低电平也是如此?  在他的设计中、输入1在 D0为高电平时工作、正如预期的那样。 但是、只有部分输入2电压通过。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    [引用用户="Art Mecina"]

    我们的客户希望了解数据表中列出的 R1 (stat pu)使用的电阻器。 它不指示什么电阻会将其拉低。 假设 PU 需要具有更高的电阻。 因此、如果 stat 为高阻态、它上拉;如果 stat 为低电平、它下拉。

    [/报价]

    状态引脚为开漏输出。 当 STATUS 引脚下拉时、连接了漏极的内部 FET 具有极低的电阻、您基本上可以将其视为对地短路。 R1上拉仅确保 ST 引脚可以变为高电平。 当 ST 下拉时、我们不希望它因分频器效应而变小、也不希望进行不必要的电流吸收。 你不希望它像10秒的 Mohm 那样大、它可能会产生 RC 效应。  

    尽管如此、经验法则是上拉电阻几乎总是在附近、或恰好是10k、这是一个好地方、我们在 EVM 上使用10千欧的上拉电阻。  

    建议仅使用10k

    [引用 user="Art Mecina">此外、什么情况下会导致 IN2不处于活动状态、即使 D0和 D1设置为低电平也是如此?  在他的设计中、输入1在 D0为高电平时工作、正如预期的那样。 但是、只有部分输入2电压通过。
    [/报价]

    如果 D0/D1都为低电平、则 IN2将切换到输出、除非输入无效/不满足 UVLO 条件。  

    请向我们提供有关输入和负载条件的更多信息。

    如果可能、对于 VIN1、VIN2、OUT 和 D0/D1设置、示波器快照会很好。  

    最好

    Dimitri