大家好、
你好。
我们的客户希望了解数据表中列出的 R1 (stat pu)使用的电阻器。 它不指示什么电阻会将其拉低。 假设 PU 需要具有更高的电阻。 因此、如果 stat 为高阻态、它上拉;如果 stat 为低电平、它下拉。
此外、什么会导致输入2不活动、即使 D0和 D1设置为低电平也是如此? 在他的设计中、输入1在 D0为高电平时工作、正如预期的那样。 但是、只有部分输入2电压通过。
谢谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户希望了解数据表中列出的 R1 (stat pu)使用的电阻器。 它不指示什么电阻会将其拉低。 假设 PU 需要具有更高的电阻。 因此、如果 stat 为高阻态、它上拉;如果 stat 为低电平、它下拉。
此外、什么会导致输入2不活动、即使 D0和 D1设置为低电平也是如此? 在他的设计中、输入1在 D0为高电平时工作、正如预期的那样。 但是、只有部分输入2电压通过。
谢谢!
艺术
尊敬的 Art:
[引用用户="Art Mecina"]
我们的客户希望了解数据表中列出的 R1 (stat pu)使用的电阻器。 它不指示什么电阻会将其拉低。 假设 PU 需要具有更高的电阻。 因此、如果 stat 为高阻态、它上拉;如果 stat 为低电平、它下拉。
[/报价]
状态引脚为开漏输出。 当 STATUS 引脚下拉时、连接了漏极的内部 FET 具有极低的电阻、您基本上可以将其视为对地短路。 R1上拉仅确保 ST 引脚可以变为高电平。 当 ST 下拉时、我们不希望它因分频器效应而变小、也不希望进行不必要的电流吸收。 你不希望它像10秒的 Mohm 那样大、它可能会产生 RC 效应。
尽管如此、经验法则是上拉电阻几乎总是在附近、或恰好是10k、这是一个好地方、我们在 EVM 上使用10千欧的上拉电阻。
建议仅使用10k
[引用 user="Art Mecina">此外、什么情况下会导致 IN2不处于活动状态、即使 D0和 D1设置为低电平也是如此? 在他的设计中、输入1在 D0为高电平时工作、正如预期的那样。 但是、只有部分输入2电压通过。
[/报价]
如果 D0/D1都为低电平、则 IN2将切换到输出、除非输入无效/不满足 UVLO 条件。
请向我们提供有关输入和负载条件的更多信息。
如果可能、对于 VIN1、VIN2、OUT 和 D0/D1设置、示波器快照会很好。
最好
Dimitri