请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36503-Q1 大家好、
我们计划将 WE-Maia 系列中附带的15uH Wuerth 变压器与 LMR36503-Q1结合使用。 9V 至16V 输入电压、5V 输出电压、最大输出电流为150mA。 DCR 高于我们在数据表中建议的值、另一方面、我们只需要150mA 的最大值 您是否具有将这些变压器与 LMR36503-Q1结合使用的相关经验? 您是否发现任何问题?
e2e.ti.com/.../78438335150_5F00_valid_5F00_from_5F00_2021_2D00_01_2D00_30.pdfmany谢谢 Lutz