This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:WE-Maia SMT 功率电感器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963379/lmr36503-q1-we-maia-smt-power-inductor

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、

我们计划将 WE-Maia 系列中附带的15uH Wuerth 变压器与 LMR36503-Q1结合使用。 9V 至16V 输入电压、5V 输出电压、最大输出电流为150mA。 DCR 高于我们在数据表中建议的值、另一方面、我们只需要150mA 的最大值 您是否具有将这些变压器与 LMR36503-Q1结合使用的相关经验? 您是否发现任何问题?

e2e.ti.com/.../78438335150_5F00_valid_5F00_from_5F00_2021_2D00_01_2D00_30.pdfmany谢谢 Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我将与内部团队进行核实、然后返回给您。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    是对于2.2MHz 运行、15uH 应该正常。  
    您选择的电感器采用720m Ω DCR>时、IC 应该可以正常工作  

    我还检查电感器上的温升是否非常小、即使在0.3A 的满负载下也是如此。

    总之、我认为这应该适合您的申请。 如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢

    -Arief