主题中讨论的其他器件:LM5181、
大家好、我需要设计具有12-48V 输入电压范围和3个输出- 3.3V、+15V 和-15V 的隔离式电源。 LM5180/LM5181似乎是一个不错的选择、但 在此应用中、可用的变压器存在问题。 我只找到了 Q4437-BL 变压器、该变压器专为具有100kHz 开关频率的 LM258X 而设计、但 LM5180的工作频率为350kHz。 我在设计中采用了+8、+18和-18V 电源输出、输出端采用 LDO。 它可以工作、但看起来不是很稳定、尤其是在轻负载下(我只需要大约3W)。 开关频率随电压和杂波变化、因此输出不是很好、我也可以听到变压器噪声。 最好在15V 至20V 输入电压下工作、这是可以接受的。 此变压器是否适用于 LM5180? 或者、您是否对不同的变压器有一些建议(可以接受的做法是拆分为两个具有+3.3和+-15V 的电源)? 还是使用 LM5181更好?
非常感谢。