This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:具有 Q4437-BL 变压器的功能

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962407/lm5180-functionality-with-q4437-bl-transformer

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:LM5181

大家好、我需要设计具有12-48V 输入电压范围和3个输出- 3.3V、+15V 和-15V 的隔离式电源。 LM5180/LM5181似乎是一个不错的选择、但 在此应用中、可用的变压器存在问题。 我只找到了 Q4437-BL 变压器、该变压器专为具有100kHz 开关频率的 LM258X 而设计、但 LM5180的工作频率为350kHz。 我在设计中采用了+8、+18和-18V 电源输出、输出端采用 LDO。 它可以工作、但看起来不是很稳定、尤其是在轻负载下(我只需要大约3W)。 开关频率随电压和杂波变化、因此输出不是很好、我也可以听到变压器噪声。 最好在15V 至20V 输入电压下工作、这是可以接受的。 此变压器是否适用于 LM5180? 或者、您是否对不同的变压器有一些建议(可以接受的做法是拆分为两个具有+3.3和+-15V 的电源)? 还是使用 LM5181更好?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    您的设计的输出电流是多少? 请填写 LM5180/1快速入门计算器(可从产品文件夹下载)。 选择两个最高功率输出、并在该文件中插入值、以了解变压器规格-匝数比、磁感等

    Q4437-BL 是一款占用空间非常大的变压器、我们通常不会推荐用于 LM5180。 但是、考虑到匝数比和 SAT 电流(尽管寄生电容较高)、这似乎是可行的。 在稳定性方面、只需确保输出电容足够、例如每个15V 输出上22uF/25V 陶瓷电容、3.3V 输出上100uF/6.3V 电容。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。 电流要求较低-最大值为100mA @ 3.3V 和75mA @+-15V、最大值约为2.5W、但典型功耗略低-低于2W。 输出电容器在15V 时为2x 22uF、在3.3V 时为4x 22uF。 我已经在3.3V 输出中添加了另一个47uF 电解电容器、这使其变得更好一些。

    根据快速计算器、它看起来不错。 该变压器显示、Vmin 10V 时的最大输出功率约为3W、这是令人惊讶的低功率。 此外、第一张图(下图)显示了频率随输入电压变化的原因-在 Vmin 时没有 DCM 运行模式、仅显示了 FFM 和 BCM (数据表中的图20)。 随着电压的增加、DCM 会发生。 这与实际行为相对应、在较低的输入电压下、频率相当稳定(高达17V)、而在较大的电压下、不连续模式将使变压器产生"噪声"。 我不知道它是不是错误还是正常。 你怎么看?

    我知道 Q4437-BL 很大、但我没有另一个。 我正在考虑将 YA8779-BL 用于单个3.3V 输出、并为+-15V 创建单独的电源、但我也找不到合适的变压器。

    谢谢你

    此致、

    Radek



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    发送快速入门文件和布局以供查看。 此外、变压器的绕组电容是多少?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不幸的是、我不知道绕组电容、只有漏电感的时长为2uH。 这里提供了有关变压器的所有信息

    我要附加快速启动文件和布局。 每个输出(U32、U31、U34)后都有 LDO。

    谢谢你

    Radeke2e.ti.com/.../LM5180-PSR-Flyback-Quickstart-Calculator-r2.xlsx