This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:输入电压为5V

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162955/tps7a4101-input-voltage-to-5v

器件型号:TPS7A4101

尊敬的专家:

我是否可以问、如果反馈电阻器480K (至 Vout)和20k Ω(至 GND)的 TPS7A4101的 Vin 等于5V、Vout 会发生什么情况?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    我已经检查了 DS、它显示建议的 Vin Min 为7V。 我能否与您再次确认、如果我的输入电压为5V、标称输出电压为27V、那么输出电压将为5V 减去压降电压、我对吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    使用20k 的 Rbottom 和480K 的 Rtop、您可以将输出设置为29.325V

    VOUT ~ Vref (1+RtoP/Rbot)

    29.325V = 1.173V (1 + 480K/20K)

    这意味着、如果您的 VIN 为5V、则会将器件压降、从而失去 LDO 的 PSRR、噪声和瞬态性能。

    但是、如您所述、VIN MIN 为7V、这意味着您无法获得完整的数据表性能。 我测试了一个类似的器件、该器件的工作电压低至4V、因此在输入电压为5V 时、它仍应在压降操作下工作。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    非常感谢您的大力支持! 我是否可以向您检查输入电压为5V 时的输出电压、并通过反馈电阻器 Rtop 和 Rbottom?将输出设置为4V

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    此器件的压降在很大程度上取决于温度和负载电流。 但是、在25°C 时、即使在满载条件下、该器件也应调节至4V。

    在最坏的情况下、压降中的 VOUT 将为3.7V。

    此致、

    John