尊敬的专家:
我是否可以问、如果反馈电阻器480K (至 Vout)和20k Ω(至 GND)的 TPS7A4101的 Vin 等于5V、Vout 会发生什么情况?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!Dylan、
使用20k 的 Rbottom 和480K 的 Rtop、您可以将输出设置为29.325V
VOUT ~ Vref (1+RtoP/Rbot)
29.325V = 1.173V (1 + 480K/20K)
这意味着、如果您的 VIN 为5V、则会将器件压降、从而失去 LDO 的 PSRR、噪声和瞬态性能。
但是、如您所述、VIN MIN 为7V、这意味着您无法获得完整的数据表性能。 我测试了一个类似的器件、该器件的工作电压低至4V、因此在输入电压为5V 时、它仍应在压降操作下工作。
此致、
John