This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039EVAL:LM5039evm OPA 反馈讨论

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM2902, LM5039, OPA345, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161458/lm5039eval-lm5039evm-opa-feedback-discussion

器件型号:LM5039EVAL
主题中讨论的其他器件:LM324LM2902LM5039OPA345LM358

你(们)好

两个问题需要您的支持、Thx

LM5039evm 电路中的 OPA 反馈(U3如下所示)
   此 OPA 在选择餐食参数时是否有任何技巧或特别注意?!

2. RF 和 CF 产品参数与开关频率有任何关系或限制吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 对运算放大器没有特殊要求。 正常的运算放大器(例如 LM324、LM2902...) 可以满足动态性能。

    2)。 RF 和 CF 是滤波器、用于影响过载响应时间。 您可以以下面的值为例。 这些值 与开关频率没有直接关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢!

    基于2)。
    当我们以前使用过其他控制器时... RF (R13)和 CF (C21)应属于电流感应滤波器
    电流感测滤波器的截止频率应大于开关频率
    那么这里没有这样的关系呢?!
    。 当我们讨论 OPA 反馈(LM5027A 评估板?)时
    它看起来像下图中的结构...想问 CSS 是否会有任何副作用(如果它被添加到粉末中(1~4.7uF)?! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kgo、

    CF 和 RF 用于消除充当前缘空白的电压尖峰。 如果振铃在电流前沿较小、则 CF 和 RF 可能较小。 否则、需要使用较大的 CF 和 RF。

    CSS 可以是1-4.7uF。 该电容器用于电压基准的 LPF、大电容正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢!

    <1>从 LM5039-EVM 的角度来看... 如果您想改善瞬态响应!
    是否仅在次级侧 U3 (LMB261)的蓝色框架周围进行补偿以进行调节?!
    调整 LM50395初级侧的参数是否有帮助?!       

     2>用于反馈补偿
    您是否建议在 LM5039的 COMP 引脚上放置一组额外的 RC 补偿(如下图中的红框 R8和 C8)?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝色框是调整补偿器的最佳位置。  

    R8和 C8不适合提高环路带宽。 R8/C8会形成额外的极点来导致相位损耗、并降低带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢!

    环路带宽快还是慢对产品有任何影响?! (PM 和 GM 是否稳定?)

    建议在 COMP 引脚上放置一组额外的 RC 补偿、但有些则不建议这样做。 您知道为什么会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kygo、

    更高的环路带宽应获得更快的瞬态响应。 同时、环路应具有良好的 PM 和 GM、以保持环路稳定性。

    R/C 是可选的、适用于不同的设计。 如果高频噪声很小、则不需要 R/C。  该 R/C 需要更小、以减少相位损耗、然后获得更大的增益裕度。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    谢谢!

    OPA 输出反馈 U3的参数是否会影响瞬态响应和(PM 和 GM)稳定性?!
    通常、对于选择 U3有什么建议... 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kgo、

    对于隔离式直流/直流转换器、 通用运算放大器工作良好、例如 LM324、OPA345、LM3902、LM358、 等等。