Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM2902, LM5039, OPA345, LM358
主题中讨论的其他器件:LM324、 LM2902、 LM5039、 OPA345、 LM358
你(们)好
两个问题需要您的支持、Thx
LM5039evm 电路中的 OPA 反馈(U3如下所示)
此 OPA 在选择餐食参数时是否有任何技巧或特别注意?!

2. RF 和 CF 产品参数与开关频率有任何关系或限制吗?!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM2902, LM5039, OPA345, LM358
你(们)好
两个问题需要您的支持、Thx
LM5039evm 电路中的 OPA 反馈(U3如下所示)
此 OPA 在选择餐食参数时是否有任何技巧或特别注意?!

2. RF 和 CF 产品参数与开关频率有任何关系或限制吗?!

你好 Sean
谢谢!
基于2)。
当我们以前使用过其他控制器时... RF (R13)和 CF (C21)应属于电流感应滤波器
电流感测滤波器的截止频率应大于开关频率
那么这里没有这样的关系呢?!
。 当我们讨论 OPA 反馈(LM5027A 评估板?)时
它看起来像下图中的结构...想问 CSS 是否会有任何副作用(如果它被添加到粉末中(1~4.7uF)?! 谢谢