This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BAT +和 BAT -端子上出现高电压。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950741/bq76952-high-voltage-appearing-across-bat-and-bat---terminals

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好、先生、

我们使用 BQ76952设计了电池管理系统、并在应用手册 slua952.pdf 中提供了参考设计。 当我们连接电池端子时、我们可以看到 BAT+和 BAT-之间存在一些电势差。 例如:我们实施了10节电池的设计。 将锂离子电池(每个3.7V)连接到 BQ76952的电池平衡端子后、BAT+和 BAT-端子之间的电势差约为24V。 我们必须知道,天气是正常情况还是电路板出现故障? 如果是故障,我们如何克服它?

在一次性编程期间、BQ Studio 软件警告我们、" BAT 电压过高"、但我们仅连接了一个12V 电源、并且可以在 BAT+和 BAT-端子上看到测量的电压为11.8V。

有没有任何事情是我错了,还是做了错误的? 是否建议在不使用 EVM 的情况下进行一次性编程和测试?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    您可以将原理图发送给我吗? 如果您连接了10节电池、您应该会看到~37V、因此有些事情是不正确的。  

    此外、当 BQStudio 警告 BAT 电压过高时、您能告诉我叠加电压报告了什么电压吗? 这是用于确定是否可以完成 OTP 编程的值。 如果您在 BAT+和 BAT-上看到错误的电压、则这可能与您的第一个问题有关。

    您可以在不使用 EVM 的情况下对 OTP 进行编程、但请确保您对设置有信心、因为对于寄存器、OTP 最多只能进行2次编程(对于器件、OTP_WRIE 命令总共只能使用8次)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在此、我随函附上了该设计。

    当我打算通过 EV2400连接电路板时、BQ studio 中显示的堆叠电压会变化。

    正如我已经说过的、当我在 VSS 和 VC16引脚之间连接12V 直流输入时、所有其他平衡线保持悬空、那么我可以在 BAT+和 BAT -端子上测量大约12V 的电压。

    但是、当我在平衡导线上连接10节锂离子电池(每个为3.7V)时、我只能测量大约20至24VDC 的电压下降

    我是否有任何问题、或者我必须在我的流程中进行更改?

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../4718.output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    原理图中没有任何内容可以说明您看到的内容。 电路板上必须有一个较短的地方、或者可能某些电池可以向后插入? 您能否测量每个电池输入之间连接器处的电阻?

    此外、对与此问题无关的原理图的一些反馈:

    • Bq76952器件和 EVM 的最终版本均已发布为量产数据。 如果您看到最新的数据表示例原理图和最新的 EVM 原理图、则会与预量产版本进行一些更改。 1) 1)我们建议将电池输入电容器的尺寸从0.1uF 增大到0.22uF -这提高了电池组短路测试电路的稳健性。 2) 2)我们建议在 Regin BJT 收集器和 VSS 之间添加一个电容器(1uF)。 3) 3) Regin 引脚电容的值已更改为22nF。  
    • 您似乎错误地放置了 R3。 它不应位于 BAT 引脚的路径中、而应仅位于 VC16引脚的路径中。 这将导致顶部电池的读数下降、如果启用了电池平衡、则可能导致电池平衡。
    • VC1单元输入电容应连接到 VSS (请参阅数据表示例)。 这可防止在发生较大瞬变时将其推至低于 VSS。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据您的建议、现在我们已更改为新电路板。 但是、这里面临类似的问题、

    当我们使用平衡导线连接10节串联电池时、大约只能测量20.4V、当我们像图中所示那样跨10P 和1N 连接12V 电压时、所有平衡导线都悬空时、大约只能测量3V 至4V 电压

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    听起来好像您在某个地方肯定会出现短路。 器件中没有任何东西会导致电压测量值降低。 您能否测量每个电池输入之间连接器处的电阻?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    现在、当我们在 VC0和 VC16之间连接输入源时、我们能够获得相同的电压。 但是、当我们尝试通过 Bqstudios 制作 OTP 时、软件会发送错误信号"BAT 引脚电压过高、无法对 OTP 进行编程"。 我们在 VC0和 VC16上连接了一个12V/1A 直流适配器。 它通常从输入侧显示大约12.18V 的电压。  

    可能的问题是什么?

    感谢您的建议、我们对其进行了更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    在电路板上观察到错误电压的原因是什么?如何解决?

    对于 OTP 编程、电压需要在10和12V 之间测量。 如果您的电压高于12V、则会得到此误差。 尝试从电源施加11V 电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    只是我们改变了 PCB 制造商、并在设计中包含了火花隙。 必须是有关 PCB 制造的问题。

    感谢您的支持、