主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好、先生、
我们使用 BQ76952设计了电池管理系统、并在应用手册 slua952.pdf 中提供了参考设计。 当我们连接电池端子时、我们可以看到 BAT+和 BAT-之间存在一些电势差。 例如:我们实施了10节电池的设计。 将锂离子电池(每个3.7V)连接到 BQ76952的电池平衡端子后、BAT+和 BAT-端子之间的电势差约为24V。 我们必须知道,天气是正常情况还是电路板出现故障? 如果是故障,我们如何克服它?
在一次性编程期间、BQ Studio 软件警告我们、" BAT 电压过高"、但我们仅连接了一个12V 电源、并且可以在 BAT+和 BAT-端子上看到测量的电压为11.8V。
有没有任何事情是我错了,还是做了错误的? 是否建议在不使用 EVM 的情况下进行一次性编程和测试?
谢谢、