This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:能否通过电阻器直接向 VBUS 引脚施加电压?

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951055/tps63050-can-i-apply-voltage-directly-to-vbus-pin-through-resistor

器件型号:TPS63050

大家好、

我们正在 PCB 上测试 TPS63050芯片组、我有一个关于定制电路的问题;

我的合作伙伴给出了下面的原理图、以三种方式控制 VBUS 电压;

- PG 引脚直接连接到 MCU。

- VIN 连接到标称电压为3.7V 的锂离子电池。

- VBUS_MOD 直接连接到 MCU、我们可以使 VBUS_MOD 达到2.8V (MCU 高电平输出)或0V (MCU 低电平输出)

我们测试了该 PCB、结果如下所示;

向 VBUS_MOD=0V -> VBUS=4.1V 施加电压

向 VBUS_MOD=2.8V -> VBUS=0.5V 施加电压

将 VBUS_MOD 保持为悬空状态--> VBUS=5.05V (这是正常操作)

原理图按预期工作、但我仍然有一个问题、即原理图是否正确。

参考电路、我们无法看到电阻器 R3、R9、只是由于我们的特定用途而添加了它。

如果您可以对该电路进行仿真、请告诉我。

我还想知道、可以这样使用 TPS63050、如果这样使用、会对 IC 造成任何有害损害。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase:

    感谢您的联系。 我们将很快检查您的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    感谢您的评论、请在检查此问题后告知我。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您可以在插入的 hyberlink 中使用 PSpice 模型来仿真电路。  

    结果如下(我认为您切换了结果):

    向 VBUS_MOD=0V -> VBUS=4.95V 施加电压

    向 VBUS_MOD=2.8V -> VBUS=0.56V 施加电压

    将 VBUS_MOD 保持为悬空状态--> VBUS=4.17V

    可以这样使用器件、但 PG 引脚需要将上拉电阻器连接到任何小于5.5V 的电压轨。您可以使用1MΩ Ω 电阻器将其连接到 Vout。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的评论。

    实际上、中的 PG 已经具有具有具有3.3V MCU 电源电压的100K 上拉电阻器。 可以使用该器件吗?

    还是将1M 上拉电阻器更改为 Vout、您说过更好吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    可以通过这种方式设置 PG 引脚。 顺便说一下、您为什么要使用5个电阻器来实现可调输出电压? 当 VBUS_MOD=2.8V 时、R9和 R15看起来有点复杂、电流消耗很大。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的回复、

    我同意原理图有点复杂、只是我的合作伙伴为我们设计的。

    您能否建议在没有 R9和 R15的情况下获得相同 VBUS 结果的最佳方法?

    我们现在非常忙、但我们可以将您的建议应用于下一个样片。

    我还有一个问题、您能否通过我的个人电子邮件向我发送 PSpice 仿真项目文件?

    这对我们非常有帮助。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yichen!

    你好 Chase:

    请问您更改输出电压的原因是什么? 您如何关注精确度?  

    如果 Vout=0.5V、 实际上、我们不建议在 TPS63050中使用如此低的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase:

    我是否可以知道有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们希望使用 TPS63050创建 PLC (电力线通信)信号、因为 PCB 太小、无法为 PLC 添加更多原理图

    总之、对于该原理图有2个问题。

    我的合作伙伴给了我们这个原理图、结果到目前为止还不错、但我们不知道它的工作原理。 您能解释一下吗?

    (例如,当在 VBUS_MOD 上施加2.8V 电压时,VREG_FB 和 FB 引脚会由于分压电阻而变为?V,从而使 VBUS 达到0.5V... 等等)

    2.上次您说过 R9和 R15的电流消耗很大、原理图也不复杂。

    您能否推荐更简单的方法来获得相同的结果? (通过移除一些电阻器)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    该电路可视为如下所示

    VO 和 VBUS_MOD 是 VFB 的两个独立电压源。 可以忽略流经 FB 线的电流。 可以使用叠加定理来计算该电路。 这意味着 VFB 由两个部分组成、其中(VFB1)由 Vo 供电、而另一(VFB2) 由 VBUS_MOD 供电。 在计算 VFB1时、 VBUS_MOD 应视为短路、反之亦然。 例如, VFB1=Vo*(R9||R15+R5)/(R9|||R15+R5+R1)。 由于 VFB 是恒定的0.8V、因此您可以使用 VFB1+VFB2=VFB 来计算 Vo。

    为了简化电阻器设计、您可以参考下面的链接。 如果 VBUS_MOD 是 DAC 输出、则如果您需要3个输出电压、则3个电阻器就足够了。 但2个输出电压的设计会更容易。

    https://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf?ts=1603785227318&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS63050

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase。

    仿真模型可在此处下载

    https://www.ti.com/product/TPS63050?keyMatch=TPS63050&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    我看到了您注意到的以下文档;

    https://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf?ts=1603785227318&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS63050

    我只能看到2个输出选项、VOUT_LOW 和 VOUT_HI。 此外、还有2个变量:VDAC_LOW 和 VDAC_HI。

    我认为这意味着它可以使用3个电阻器生成2个不同的输出、我看不到解释为实现我们的目的生成3个不同的输出。

    您能否更详细地解释一下我如何为3个输出设计电阻器?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在本文档中、很容易知道 VFB=Vout*(R2|R3)/(R1+R2|R3)+VDAC*(R1|R2)/(R3+R1|R2)。 设计完 R1、R2和 R3的值后(以文档中的值为例)、如果需要另一个 Vout、则可以计算 VDAC。 例如、如果您需要2.5V 输出电压、则 VDAC 应为1.875V。 实际上、如果引脚支持 DAC、而不仅仅是1和0、您可以根据需要获得许多输出。

    此致、

    徐玉辰

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    最后、我们检查了所有这些原理图。 我们决定使用该电路。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Chase