大家好、
我们正在 PCB 上测试 TPS63050芯片组、我有一个关于定制电路的问题;
我的合作伙伴给出了下面的原理图、以三种方式控制 VBUS 电压;
- PG 引脚直接连接到 MCU。
- VIN 连接到标称电压为3.7V 的锂离子电池。
- VBUS_MOD 直接连接到 MCU、我们可以使 VBUS_MOD 达到2.8V (MCU 高电平输出)或0V (MCU 低电平输出)
我们测试了该 PCB、结果如下所示;
向 VBUS_MOD=0V -> VBUS=4.1V 施加电压
向 VBUS_MOD=2.8V -> VBUS=0.5V 施加电压
将 VBUS_MOD 保持为悬空状态--> VBUS=5.05V (这是正常操作)
原理图按预期工作、但我仍然有一个问题、即原理图是否正确。
参考电路、我们无法看到电阻器 R3、R9、只是由于我们的特定用途而添加了它。
如果您可以对该电路进行仿真、请告诉我。
我还想知道、可以这样使用 TPS63050、如果这样使用、会对 IC 造成任何有害损害。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase