您好!
我使用 TPS2493进行系统保护、但它不能很好地工作。 原理图如下:
它通常用于检测过流、然后发送"0V"栅极电压以关闭器件 Q7。 当我使用电阻器负载进行测试时、TPS2493工作正常。 一旦负载电流超过限制"25A"、器件 Q7将关闭、然后每2秒重新启动过流检测。 但是、如果我们使用电流源负载进行测试并将电流源负载设置为恒定26A (超过电流限制)、 TPS2493无法生成正确的栅极电压来关闭器件 Q7。 Q7仍处于打开状态、直至其爆炸。 由于 TPS2493的栅极电压较低、Q7看起来在非线性区域工作。 我认为、无论输入电压是多少、电流源负载都会在一段时间内保持电流恒定。 在此期间、虽然 TPS2493检测到过流并尝试关闭器件 Q7、但仍有恒定电流流流流过 Q7。 我不知道 TPS2493在这种测试条件下是如何工作的。 我需要你的建议来处理这个问题。
谢谢、