主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 TPS56628
您好!
´re 在定制卡中使用 TPS62420DRC LDO 为 TMS320F28377S MCU 提供3V3和1V2电源轨。 直到今天、一切似乎都正常、电源电压都正常、而 MCU 在满载时工作、热性能似乎都在预期值内。
我们使用 TPS3702CX33DDCR 和 TPS3702CX12DDCR 来监控电源电压、并且在工作时未发现任何问题。
很有可能、在执行一些测试时、我将手指放在 IC 附近、并引发了 MCU 复位。
我开始看一下可能发生的情况、我发现、如果我将手指放在 IC 附近、1V2导轨突然出现相当大的振荡(在这里可以看到3V3和1V2):
这显然使得电压监控器源自 MCU 中的复位。 在这里、您可以看到1V2导轨(紫色)和 XRSn (TPS3702CX12DDCR 的输出)为黄色。 它始终是100Hz 振荡。
由于我认为它可能与电路板的布局有关、因此我在 TI 的评估板(具有28379D MCU)中执行了相同的测试、但实际上是相同的、但这次与3V3相关、而不是与1V2电源轨相关。 如果我将手指放在 TPS62420周围、则降压转换器似乎开始错误工作、并强制 MCU 复位
我真的想知道这是预期行为、还是有任何方法可以使该 IC 更强大。
如果不是、建议为这些 MCU 使用任何替代 IC 吗?
BR、