This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420的问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TPS62420, TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951933/tps62420-issues-with-tps62420

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377STPS56628

您好!

´re 在定制卡中使用 TPS62420DRC LDO 为 TMS320F28377S MCU 提供3V3和1V2电源轨。 直到今天、一切似乎都正常、电源电压都正常、而 MCU 在满载时工作、热性能似乎都在预期值内。

我们使用 TPS3702CX33DDCR 和 TPS3702CX12DDCR 来监控电源电压、并且在工作时未发现任何问题。

很有可能、在执行一些测试时、我将手指放在 IC 附近、并引发了 MCU 复位。

我开始看一下可能发生的情况、我发现、如果我将手指放在 IC 附近、1V2导轨突然出现相当大的振荡(在这里可以看到3V3和1V2):

这显然使得电压监控器源自 MCU 中的复位。 在这里、您可以看到1V2导轨(紫色)和 XRSn (TPS3702CX12DDCR 的输出)为黄色。 它始终是100Hz 振荡。

由于我认为它可能与电路板的布局有关、因此我在 TI 的评估板(具有28379D MCU)中执行了相同的测试、但实际上是相同的、但这次与3V3相关、而不是与1V2电源轨相关。 如果我将手指放在 TPS62420周围、则降压转换器似乎开始错误工作、并强制 MCU 复位

我真的想知道这是预期行为、还是有任何方法可以使该 IC 更强大。

如果不是、建议为这些 MCU 使用任何替代 IC 吗?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    我正在处理您的请求、并将在明天向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Febin、

    我将等待您的评论、

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    n´t 向您提供一些有用的信息、今天我在 IC 和相关组件(与 IC 相关的电容和谐振器)上涂抹了一层"消失"涂层、但它确实起了作用。 它发生的情况完全相同。

    如果我执行相同的操作、但使用隔离元件(用隔离元件接触 IC 或周围)、则一切工作正常、因此我放弃了焊接或安装问题。 我已经在至少三个不同的电路板上进行了此测试、很容易重新进行测试。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    感谢您提供的所有信息。 我在该器件上没有遇到类似的问题、我对此感到有点惊讶。

    您能否在执行此测试时仔细检查测量环境中的任何其他变化、并且只有在将隔离材料靠近 IC 时才会发生这种情况。 我了解的是、Vout 在这种情况下会振荡。 我是对的吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    当我用裸手指触摸 IC 和/或周围组件时、会发生这种情况。 发生的情况(在我的电路板中)是 Vout (仅1V2 (SW2))以100Hz 的频率振荡并达到接近3V。

    当我在 TI 评估板中对28379D MCU 执行相同的操作(用手指触摸转换器的区域)时、3V3中会发生类似的情况。 MCU 也会复位。 (请参阅首封邮件中的图)

    ´m 我用隔离的东西(例如塑料笔)接触 IC 和/或周围的组件、则不会发生任何情况、因此我会想到电容相关的现象。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    我了解到、当您用手指触摸 IC 或周围环境时、您可能会在不知情的情况下触摸任何信号引脚或反馈引脚。 如果它向 f/b 引脚注入噪声、那么也可以在输出电压中看到这一点。

    我认为这里没有任何问题。 我想您接触的是 f/b 或信号引脚、它们非常敏感。

    我希望这对您有所帮助! 如果您没有其他问题、我想结束这个主题。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我´m 这是可能发生的情况、但我担心这种信号过于敏感、无法在工业环境中工作。

    我将´m 进行辐射抗扰度测试、因此我确认在这种情况下一切都正常。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我´ve 了更多的测试(例如、我降低了 R11/R12...的值) 完全相同。 我n´t 必须触摸 IC 才能使其失效。 您添加的电容接近 IC 似乎足以使其发生故障。 这是´ve 不可接受的、因此我决定更改 IC。

    您是否有任何推荐的一个(或两个(如有必要)降压转换器比这个更可靠?、

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    我不知道您到目前为止所做的测试。 但是、如果您将噪声注入任何信号引脚、尤其是反馈引脚、这将在 Vout 中看到。

    我可以推荐较新的器件、请告诉我完整的要求。

    请注意、我将在11月11日之前休假、因此请等待我的回复延迟!

    感谢您的理解!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    ´ve 是、只要手指靠近 IC 就会使 IC 工作不正常、我们便会进行入侵和检查布线、一切似乎都正常、并符合要求。 ´ve´ve 在其他设计中使用了2 x TPS56628 (对于3V3和1V2)、我决定将其更改为2 x TPS56628 (对于3V3和1V2)、但结果更好。

    如果您有任何其他建议、最好能听到。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    正如我在上一篇文章中提到的那样、我正在度假。

    作为快速更新、您是否已经完成了设计?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我进行了多项测试(降低电阻器值以设置电压、更改旁路和输出电容器...) 问题仍然完全相同。

    我´ve 为两个 TPS56628DDAR 更改 TPS62420、每个电源轨更改一个。 我在´ve 设计中使用了这些器件、结果很好。 n´t 有更好的建议、我现在不会这么做。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    遗憾的是 、我们当前产品系列中没有 TPS62420的任何替代器件。  

    TPS56628DDAR 不属于我需要注意的产品系列。 如果您需要此器件的进一步支持、请打开一个新主题。

    如果您愿意在低输入电压(<7V)中使用单输出降压、我可以根据您的要求推荐一些器件。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。 请随时与我们联系、以获得进一步的支持!

     

    此致、

    Febin