This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:WEBENCH®︎工具/LM5146-Q1:

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949740/lm5146-q1-webench-tools-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5146DESIGN-CALC

你好。 我的板上的 LM5146控制器有问题。 `s 温度为100C! VIN=56V、VOUT=12V、I LOAD = 0.3A。 请告诉我如何解决这个问题?

我已附加原理图-我已在线在 ti WebBench 功率构建器上生成它。 syncdin、SyncOut 是浮动的。 MOSFET 上升时间为18ns、比 LM5146的40ns 导通时间快得多。

e2e.ti.com/.../LM5146Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将其传递给我们的控制器工程师以寻求帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第纳尔、

    您的转换器开关是否稳定?

    IC 下方的外露焊盘是否连接到覆铜以进行散热? 您是否有散热过孔?

    请参阅有关 PCB 设计的相关应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥兰多。 请告诉我如何检查“转换器开关稳定”?

    IC 下方有散热过孔、请查看随附的光绘文件。

    e2e.ti.com/.../Project-Outputs-for-LM5146Q.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第纳尔、

    请选择示波器屏幕截图 SW 节点、以便查看频率和占空比以检查稳定性。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 没有输出负载的 SW 节点快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第纳尔、

    SW 节点波应是开关频率下从0V 到 VIN 的方波。

    从 n ü 23.7kΩ RT 中、您的开关频率为420kHz、您是否能够放大更多内容? 如1µs μ V/div。

    IC 周围的布局正常、有大量的 GND 覆铜有助于散热。

    此外、您的原理图仅为可订购器件、难以检查值、您能否 在设计中填写 LM5146DESIGN-CALC?

    谢谢、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些更详细的选项、频率不稳定。

    没有输出负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第纳尔、

    请尝试将 SYNCIN (引脚8)连接到 GND 以启用二极管仿真模式。  

    此外、您的原理图未显示值、请填写 并附上 LM5146DESIGN-CALC 、以便我更轻松地进行检查。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、
    我在数天内没有收到您的回复、我假设问题已解决? 我将关闭该线程。 如果您仍有问题且需要支持、请立即重新打开。

    谢谢。