主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM5146DESIGN-CALC
你好。 我的板上的 LM5146控制器有问题。 `s 温度为100C! VIN=56V、VOUT=12V、I LOAD = 0.3A。 请告诉我如何解决这个问题?
我已附加原理图-我已在线在 ti WebBench 功率构建器上生成它。 syncdin、SyncOut 是浮动的。 MOSFET 上升时间为18ns、比 LM5146的40ns 导通时间快得多。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我的板上的 LM5146控制器有问题。 `s 温度为100C! VIN=56V、VOUT=12V、I LOAD = 0.3A。 请告诉我如何解决这个问题?
我已附加原理图-我已在线在 ti WebBench 功率构建器上生成它。 syncdin、SyncOut 是浮动的。 MOSFET 上升时间为18ns、比 LM5146的40ns 导通时间快得多。
第纳尔、
您的转换器开关是否稳定?
IC 下方的外露焊盘是否连接到覆铜以进行散热? 您是否有散热过孔?
请参阅有关 PCB 设计的相关应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf
希望这对您有所帮助、
-奥兰多
您好奥兰多。 请告诉我如何检查“转换器开关稳定”?
IC 下方有散热过孔、请查看随附的光绘文件。
第纳尔、
请尝试将 SYNCIN (引脚8)连接到 GND 以启用二极管仿真模式。
此外、您的原理图未显示值、请填写 并附上 LM5146DESIGN-CALC 、以便我更轻松地进行检查。
-奥兰多