This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:Vo 和 VTTREF 的最大和最小电容值

Guru**** 2815095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952281/tps51200-max-and-min-cap-value-for-vo-and-vttref

器件型号:TPS51200

大家好、

我的客户想知道 Vo 和 VTTREF 的允许最大和最小电容值。
我需要很好地了解数据表说明以回答他们的问题、因此让我提出一些问题。

1. 根据数据表说明、我了解以下是允许的最大和最小电容值、这是正确的吗?
2. 对于不同的输出电压,如 Vo:1.25V、VTTREF:0.675用于 DDR3L,建议的电容范围是否相同?
3. 我没有在数据表中找到 Vo 的最大电容值描述,有没有限制?

[VTTREF]

最大值:0.47 μ F
最小值:0.1 μ F

基准输出。 μF 0.1 μ F 陶瓷电容器连接到 GND。 μF DDR 侧有一个 REFOUT 电容器、请将 REFOUT 引脚上的总电容保持在0.47 μ F 以下。 REFOUT 引脚无法断开

请参阅数据表中的"5引脚配置和功能"

[VO]

最大值:?
最小值:20uF (ESR 应小于2m Ω)

μF 实现稳定运行、VO 输出引脚的总电容必须大于20 μ F。 并联三个 μF μ F 陶瓷电容器、以最大限度降低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的影响。 mΩ ESR 大于2k Ω、则在输出端和 VOSNS 输入端之间插入一个 RC 滤波器、以实现环路稳定性。 RC 滤波器时间常数应几乎与输出电容器及其 ESR 的时间常数相同或略低于该时间常数。

请参阅数据表中的"8.2.2.3输出电容器"

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    对于 VTTREF、该限制应适用于所有输出电压。 但是、最大限制是一项预防措施、我们看到客户使用的是100uF、没有任何问题。

    对于 Vo、只要是 MLCC、100uF 也应该是安全的。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    谢谢、我知道只要是 MLCC、100uF 也应该可以。

    一个简单的问题、  

    您有多少人看到客户使用了如此大的电容器?
    我的客户似乎希望安装超过100uF 的电容、但我在我的体验中没有看到过这种电容。

    因此、我想告诉他们、到目前为止、我们已经看到了多少个类似的案例。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    我们至少有3个客户使用>100uF 的 Cout。 当然、我们仍然建议您的客户检查稳定性(通过瞬态测试等)以验证设计。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Weidong-san、

    感谢您友好地分享信息、我理解。

    此致、

    Takashi Onawa