This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:关于 IHN 引脚。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952550/lmz31520-about-ihn-pin

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: LMZ31530

专家 Hallo

 

在 LMZ31520数据表第4页注释(3)中、建议使用超低泄漏晶体管来驱动 INH 引脚(I<300nA)。

当 VIN 电压较高(12V、5V 等)时、是否可以放宽上述泄漏电流建议?

 

我可以在 LMZ31530数据表的第8页看到功能方框图。

LMZ31530的 INH 引脚在内部由 VIN (10KOhms 上拉)和 GND (6.65KOhms 下拉)之间的电阻桥设置。

 

我认为 INH 引脚的高电平取决于 VIN 值。

例如、如果 VIN=12V、INH 电平将为4.79V。

如果 VIN=5V、INH 电平将为2.00V。

如果 VIN=4.5V、INH 电平将为1.80V。

 

μA μA IHB 引脚的晶体管泄漏电流为10 μ A、IHB 端子的压降为0.1V (= 10k Ω 上拉 x 10 μ A)。

μA 晶体管10 μ A 的泄漏电流、IHB 引脚的电压如下所示。

如果 VIN=12V、INH 电平将为4.69V。

如果 VIN=5V、INH 电平将为1.90V。

如果 VIN=4.5V、INH 电平将为1.70V。

 

另一方面、INH 引脚的高电平阈值为1.8V。

 

当 VIN 为12V 或5V 时、它超过 INH 引脚的高电平阈值、因此我认为没有问题。

 

当 VIN 电压较高(12V、5V 等)时、是否可以放宽上述泄漏电流建议?

 

此致

阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用更高的泄漏电流晶体管(可能是另一个稳压器的 PGOOD)。 只要 INH 引脚上的电压高于1.8V、LMZ31520就会被启用。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kirk,

    感谢您的支持。

    很抱歉耽误你的回答。

    我预先回答您的问题。

     

    让我再问一个有关 INH 引脚的问题。

    是否可以在 INH 引脚和 VIN 之间添加一个外部上拉电阻器?

     

    如果 VIN = 4.5V、当 INB 引脚断开时、IHN 电平为1.80V。

    该电平接近 INH 引脚的高电平阈值。

    我想在 INH 引脚和 VIN 之间添加一个外部上拉电阻器。

    例如、如果 添加了10kohm 的外部上拉电阻器、则 INB 引脚断开时的 IHN 电平为2.57V [= 4.5V *(6.65kohm /(6.65kohm +(10k//10kOrms ))]。

    是否可以添加外部上拉电阻器?

     

    此致
    阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以添加外部上拉电阻、但请确保在整个输入范围内 INH 电压不超过6.5V (绝对最大7V)。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris,

    非常感谢您的回复。
    我的问题已得到解决。

    此致
    阿特苏