This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:无法产生输出脉冲

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948964/uc2825a-unable-to-produce-output-pulses

器件型号:UC2825A

在尝试开发一系列测试以测试器件的电气特性时、我们发现无法按预期生成任何形式的脉冲输出。

用于测试器件的测试电路是针对 UC2825-EP (SGLS305D)的"开环测试电路"中建议的电路。 如图所示构建电路后、我们能够确认 CLK/LEB 引脚、CT 引脚和 ILIM/SS 部分的波形按预期工作。 然而、输出保持在一个接近0 (<300mV)或高电平(~13V)的常量。
EAOUT 引脚是一个大约120mV 的直流波形、因此从不会进入斜升波形的阈值(以启用 PWM 比较器的功能(如方框图中所示)。

在线研究发现、我们发现了 SLUS235A、该器件提供了一个备用开环测试电路、但以类似的方式、事实证明这也不成功、因为 EAOUT 现在显示的直流波形大约为5V (高于斜坡)、输出再次为接近0 (<300mV)的恒定电压。

在输出端产生预期的脉冲时、我们是否做了错误的操作? 我们是否忘记了电路的关键组件、或者我们使用的电路图是否可能存在问题(可能是打印错误)?

感谢你能抽出时间并提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们取得联系、并感谢您对 UC2825A 的关注! 我将在内部与我们的团队联系、看看您参考的数字和文档是否存在任何已知问题。 在我这么做的同时、您能否尝试在另一个 IC 中进行交换、并查看您是否能够复制相同的行为?  

    再次感谢您与我们联系并将其提请我们注意、我期待着尽快讨论!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早晨独立广场

    在最初看到错误后、我们将 IC 换用为另一个之前未使用的(从封装中取出) IC、并看到相同的行为。
    否则、两个 IC 都在 Vref、振荡器测量、误差放大器测量、ILIM/软启动测量等中进行了标称值
    电压轻微升高(达到上述300mV)也符合 UVLO 部分中所述的行为。

    它似乎只是产生似乎不起作用的输出脉冲、 据我了解、这是因为测试电路中 EA 放大器部分的偏置将 EAOUT 引脚置于 VRAMP 之上或之下、因此不会导致 PWM 比较器在任何一点上切换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待内部团队的反馈、同时我将查看您在这里提到的开环原理图、看看是否有任何变化。 我将在本周结束前向您发送一份回复!  

    最棒的  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aidan 的帮助、期待您的回复。

    此致、

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorn!  

    感谢您对此问题的耐心等待!  您能否尝试将下面的盒装电阻器(22k、10k、3.8k)减小10倍(2.2k、1k、380)?

     再次感谢您的联系、我希望这能解决您的问题!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    不幸的是,在实施上述变化之后,结果却是完全相同的。 关于上述原理图、我不清楚为什么两个输入(INV、NI)会短接在一起并由 EAOUT 反馈。 这是否应该在引脚3 (EAOUT)上产生一个特定的偏置电平? 我的想法是正确的、因为要产生输出脉冲、引脚3 (EAOUT)上的偏置电平应处于引脚7 (斜坡)的电压范围内的某个位置

    我已经在各种引脚/引脚组合上截取了示波器的一些屏幕截图、尝试查看其中是否有任何一个有助于了解我们的问题。

    首先、我截取了引脚8 (SS、黄色走线)和引脚9 (ILIM、蓝色走线)的屏幕截图。 当引脚9 (ILIM)< 1V 时、引脚8 (SS)为5.1V、符合预期。 然而、在电流配置中、更改1kOhm POT 对引脚9 (ILIM)没有影响、并且我无法触发 SS 复位。

    我捕获的第二个屏幕截图显示了引脚3 (EAOUT、黄色迹线)和引脚7 (斜坡、蓝色迹线)处的迹线、这两个迹线都馈入器件内部的 PWM 比较器。 根据器件方框图、我预期引脚3 (EAOUT)应作为引脚7 (斜坡)电压范围内的直流电压、以便输出产生 PWM 信号、 如下面所示、引脚3 (EAOUT)上的电压电平低于引脚7 (斜坡)上的整个布线电平会导致输出在100%占空比内强制为高电平。 我不确定引脚3 (EAOUT)迹线中的小峰值是多少、但它们似乎与引脚7 (斜坡)处的信号下降沿一样长

    最后、出于完整性考虑、我截取了引脚1 (INV、黄色走线)和引脚4 (CLK/LEB、蓝色走线)处的走线。 引脚4 (CLK/LEB)上的信号完全符合数据表的建议、并且我对其功能有很好的信心。 引脚1 (INV)上的直流电压值也恰好是预期的 VREF 的一半、看起来是正确的。

    根据上述信息、我并不完全确定为什么导致 PWM 比较器的信号看起来像预期的那样工作、但是似乎没有输出信号。 我可以猜测的唯一原因是引脚3 (EAOUT)上的直流电压电平不在引脚7 (斜坡)的电压范围内。

    我希望这些附加信息有助于更清楚地了解我遇到的问题。

    谢谢、

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorn、您好!  

    感谢您提供有关您问题的更多详细信息。 我将在我的工作中进行一些仿真、并尝试为您提供解决方案、我将于星期四返回给您。  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorn、您好!  

    对延迟回复表示歉意、并感谢您的耐心等待。 不幸的是、我无法获得一个为您工作的开环仿真、我将继续工作、并在周三返回给您进行更新。  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我一直在努力研究一些可能性、并取得了一些有希望的突破。
    通过实施以下电路(尽管我必须做一个小改动)、我能够在器件输出端看到一个占空比约为20%的反相方波。
    为了获得干净的输出、我必须切断引脚11 (OUTA)和引脚14 (OUTB)之间的连接。 这可能有助于找到开环电路的说明。

    谢谢、

    约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorn、您好!  

    由于我们已转向通过 CSC 进行通信、因此我将关闭此主题。  

    谢谢、  

    Aidan