在尝试开发一系列测试以测试器件的电气特性时、我们发现无法按预期生成任何形式的脉冲输出。
用于测试器件的测试电路是针对 UC2825-EP (SGLS305D)的"开环测试电路"中建议的电路。 如图所示构建电路后、我们能够确认 CLK/LEB 引脚、CT 引脚和 ILIM/SS 部分的波形按预期工作。 然而、输出保持在一个接近0 (<300mV)或高电平(~13V)的常量。
EAOUT 引脚是一个大约120mV 的直流波形、因此从不会进入斜升波形的阈值(以启用 PWM 比较器的功能(如方框图中所示)。
在线研究发现、我们发现了 SLUS235A、该器件提供了一个备用开环测试电路、但以类似的方式、事实证明这也不成功、因为 EAOUT 现在显示的直流波形大约为5V (高于斜坡)、输出再次为接近0 (<300mV)的恒定电压。
在输出端产生预期的脉冲时、我们是否做了错误的操作? 我们是否忘记了电路的关键组件、或者我们使用的电路图是否可能存在问题(可能是打印错误)?
感谢你能抽出时间并提供帮助