This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:无法获取输出电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951522/lm5116-not-possible-to-get-the-output-voltage

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1

下午好!

对您使用元件 LM5116对电路进行更正和说明的可能性感兴趣

规格
输入电压55至90V
输出电压48V 10A

我附上一个图

检查完数据表后、我们得出结论、需要从外部安装电源、并放置一个输出为14V 的 TL 431、该电源连接到 VCCX。 输入电压来自输入电源。

在电路中存在这些元件时、LM5116微电路会发生故障、不适合进一步使用。

正在等待应答。

此致、Nikita Zasukhin。

e2e.ti.com/.../shem_5F00_LM5116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、请使用快速入门组件计算器工具或 Webench 工具检查组件值。

    请更加具体地说明设备故障的方式和时间。   

    是否在加电期间出现故障?  还是在运行几分钟后?

    您的正常负载电流是多少?

    请提供您拥有的节点的任何波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    那么、今天发布了该芯片。 根据指定的特征、我们已在 Excel 表中设置所有必要的元素。 逐渐向输入端施加电压、我们控制了输出电压(重复该过程)、在36V 时发生故障、输出变为0.8V

    在您感兴趣的波形中的哪个点指明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就电流而言、我们从100mA 的小电流开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们希望看到 SW、HO 和 LO 处的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SW -1照片

    LO - 2张照片

    HO - 3张照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    波形看起来相当奇怪。

    拍摄照片时是否使用100mA 电流?

    您能用较大的负载拍摄照片吗、例如1A??

    此外、请发送 PCB 布局图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    我们将负载设置为1A、示波器与之前完全相同。

    请告诉我、您是否需要 shm、PCB? 我们的项目是在 P-CAD 计划中开发的。 或者您是否需要 pdf 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    请转发每个 PCB 层的布局 PDF。 此外、请确认 MOSFET 和电感器器件型号。

    顺便说一下、只要查看原理图、1000uF/100V 是一个非常大的输出电容器。 请确认其 ESR。 任何陶瓷输出电容器?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    连接到您的是 PCB 的顶层。

    我们使用 Bourns SRP1770C 电感、具体取决于计算结果。

    SUM90142E 晶体管。

    很可能、我意识到了我的错误。

    我的电路板不分为功率和低电流器件。

    如果您需要完整的项目列表、我可以向您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3302.TOP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    这里的一个问题是这些 Vishay 200V FET 具有非常高的栅极阈值电压-栅极电荷曲线中的米勒电压平坦区为6V、这意味着 FET 导通时的过驱极少(Vcc = 7.4)。 您应该为此应用选择100V 或150V FET。

    更重要的是、在 VIN 到 GND 之间的 FET 上直接连接一个输入去耦电容器(陶瓷电容器)至关重要、即从高侧 FET 的漏极到低侧 FET 的源极。 这对于最大限度地减小会导致电压过冲和振铃的开关电源环路寄生电感至关重要。 查看 LM5146-Q1数据表(下一代 LM5116)中的 PCB 布局指南。

    最后、检查电感器的 SAT 电流、确保其大于电流限制设定点、还应减小输出电容、因为1mF 对于48V 输出而言过大。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的下午

    您能否对所选元件-晶体管和电容器提供评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、消息出现延迟。

    感谢您的回答。

    此致 Nikita Zasukhin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    如果没有其他问题、我将继续并结束本主题。

    此致、

    Tim