This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:原理图审阅、某些 LM5069上无输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950607/lm5069-schematic-review-and-no-output-on-some-lm5069

器件型号:LM5069

大家好、

 我的客户希望使用 LM5069在 Type-C 应用中保护其20V 适配器输入。 其原理图如下所示。

在其第一个电路板测试中、9/50器件失败:无法成功打开控制门。  客户更改了 PWM 电阻器(从15.8K 更改为12.5K)、Rsense (从5mhm 更改为4mhm)和 Ctimer (从0.15uF 更改为0.1uF)、但这些故障 IC 仍然出现故障。 在这些 IC 上未发现阻抗问题。 我们将那些出现故障的 IC 放入 EVM 中、然后在 EVM 上出现故障。

1.他们的原理图上是否有问题?

2.通过输入路径是否有任何可能的损坏? 或者我们可以检查器件活动的任何内容? VIN/UVLO/OVLO?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请填写设计计算器并发送给我进行审核。 它位于产品文件夹下。

    您的启动负载看起来比估算的要大。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    请参阅随附的、谢谢。

    BR、C.H. 杨

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_2D00_0831-_2D00_-MCC_5F00_MCB160N10Y.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    设计表看起来不错。 除了在设计表中输入的电容负载之外、您还有其他负载吗?

    哪种类型的负载连接到输出端?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    无其他容性负载。

    升压直流/直流解决方案(MP3428A)连接到输出端。

    BR、C.H. 杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦热插拔输出得到完全增强、您必须启用升压转换器、以避免启动期间热插拔过载。 使用 LM5069的 PG 信号来启用 MP3428A 并进行检查。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    不仅是满负载或过载、轻负载也会出现此问题。

    当我将适配器和电缆插入主机(NB)时、无法打开控制门。

    BR、C.H. 杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    升压转换器输出端的电容器将是热插拔的附加启动负载、因为它完成了通过升压电感器和 FET QB2的路径。

    您能检查一下  

    1.拆下升压电感器,查看系统是否能加电

    2.将功率限制增加到100W 或将计时器电容增加到330nF 并进行测试。

    此致、Rakesh