大家好、
我的客户希望使用 LM5069在 Type-C 应用中保护其20V 适配器输入。 其原理图如下所示。
在其第一个电路板测试中、9/50器件失败:无法成功打开控制门。 客户更改了 PWM 电阻器(从15.8K 更改为12.5K)、Rsense (从5mhm 更改为4mhm)和 Ctimer (从0.15uF 更改为0.1uF)、但这些故障 IC 仍然出现故障。 在这些 IC 上未发现阻抗问题。 我们将那些出现故障的 IC 放入 EVM 中、然后在 EVM 上出现故障。
1.他们的原理图上是否有问题?
2.通过输入路径是否有任何可能的损坏? 或者我们可以检查器件活动的任何内容? VIN/UVLO/OVLO?
感谢你的善意帮助。
此致、
程介南