This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53126:无法使降压控制器工作

Guru**** 2649225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949166/tps53126-unable-to-get-buck-controller-to-work

器件型号:TPS53126

您好!  

我正在尝试为项目设计双降压设计、但无法从两个输出中的任何一个获得输出电压。 在对设计进行回流焊、验证 TPS53126 (两 个 SiZF920DT)上的焊点并检查短路后、我在施加8-12V 电压时不会获得输出电压。 对于内部5V LDO、我看到两个4.7uF 和1.0uF 电容器上的电压为5.06V、我看到两个升压电容器上的电压为4.56V。 我还在两个跳闸电阻器上测量了~5mV。 但是、我看不到任何开关在开启、我想我会在升压电容器接地上看到这一点。  

此处是原理图此处是参考的顶层

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图和布局。 您是否验证了 EN1和 EN2上的电压?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在犯了将使能引脚在之前的修订版上悬空的错误后、验证了这些引脚与 VIN 连接

    我还用我的示波器查看了转换器两半部分的自举电容器、但没有看到任何切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您在 FB1、FB2、VO1和 VO2处测量的电压是多少--这些电压是否都显示了0V? 只需确保输出未预偏置即可。

    此致、
    Kris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们全部为0V。 我通过测量从电容器到 FB 引脚以及从降压转换器 FB 引脚到接地的电阻来验证这一点和电阻。

    我唯一能想到的是、我错过了数据表中非常明显的内容、希望不同的双眼可能会出错、因为我的示波器显示没有打开任何引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、我在您的设计中没有看到任何明显的问题。 它只是电路板上的两层吗? 如果您可以共享所有层、我可以更深入地了解。 如果您不想在论坛上共享、可以发送至 BSR-mvhc-support _at_ TI.com。 请确保在电子邮件主题中包含器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非完全优化布局、但它应该是大型项目的测试板。 如果有的话、我还包括了光绘文件。

    -Marke2e.ti.com/.../Rev-32-clock.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我进一步审查了布局、是的、虽然我同意可能不是最佳布局、但我看不到任何明显的原因导致器件根本无法切换。

    我确实看到 V5FILT 电容器和跳闸电阻器按照数据表 的建议连接到 PGND 而不是 SGND (GND 引脚3和您已连接 FB 分压器的位置)、但我认为这不足以导致器件不切换。

    我必须回到怀疑与 EN 引脚相关的东西。 您说过、您已验证 EN 引脚是否连接到 VIN -您是说您测量了引脚上的电压吗? 还是仅检查从 VIN 节点到每个 EN 引脚的电阻?

    您能否尝试测量每个 VO 到 PGND 之间的电阻? 我想知道您是否会测量 第8.3.8节中提到的40Ω Ω 输出放电电阻 、这将表明 ENx 为低电平或触发了其他保护机制。

    您是否在首次切换输入电源时使用示波器检查过是否有任何开关活动? 例如、在 VIN 或 EN 沿上升时触发、并在可能的情况下捕获一个通道或两者的 SW 和 VO。

    您是否有多个电路板、它们是否都显示相同的行为(VREG、V5FILT 为5V、但没有开关迹象)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    只是想检查一下、看看您是否能够查看我在上一次答复中提出的一些问题/建议?

    Kris