Other Parts Discussed in Thread: TPS53126
您好!
我正在尝试为项目设计双降压设计、但无法从两个输出中的任何一个获得输出电压。 在对设计进行回流焊、验证 TPS53126 (两 个 SiZF920DT)上的焊点并检查短路后、我在施加8-12V 电压时不会获得输出电压。 对于内部5V LDO、我看到两个4.7uF 和1.0uF 电容器上的电压为5.06V、我看到两个升压电容器上的电压为4.56V。 我还在两个跳闸电阻器上测量了~5mV。 但是、我看不到任何开关在开启、我想我会在升压电容器接地上看到这一点。
提前感谢。