This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:退出 Eco-mode

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952075/tps54331-exit-eco-mode

器件型号:TPS54331

大家好、团队、

 

客户希望确保 Eco-mode 的运行。

 

数据表显示、如果峰值电感器电流低于160mA、TPS543331将进入 Eco-mode。

在哪里检测峰值电感器电流? 它位于高侧 SW?

 

也就是说、在 Eco-mode 中、COMP 电压被钳位在0.5V。 这意味着 VSENSE 在0.8V 时大于阈值电压?

当 TPS54331退出 Eco-mode 时、COMP 电压应高于0.5V。 此时、VSENSE 将低于0.8V。

这意味着 VSENSE 上的阈值为0.8V 以退出 Eco-mode?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki  

    1. IC 未检测 到峰值电感器电流进入 Eco-mode。  

    对于峰值电流模式控制、COMP 电压表示 峰值电感器电流、因此 IC 检测 COMP 电压以进入 Eco-mode。  

    当 Vcomp < 0.5V 时、IC 将进入 Eco-mode、然后 Vcomp 将被钳位在0.5V。  

    2. 当 Vcomp 钳位在0.5V 时, 峰值电感器电流为~160mA。 VSENSE 平均电压保持稳定在0.8V。  

    3.当负载增加时,COMP 电压将上升,当它大于0.5V 时,IC 将退出 Eco-mode, VSENSE 平均电压将保持稳定至0.8V。  

    请注意、Vcomp 是(VREF - VSENSE)的积分电压、它们之间存在相位延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

     

    COMP 电压是从 VSENSE 的误差放大器输出的,不是吗? 您能否进一步详细介绍 comp 电压如何表示峰值电感器电流?

    我认为 TPS54331可以检测电感器电流、因为拓扑是峰值电流模式。

     

    我还认为、VSENSE 将在 Eco-mode 期间随着负载的增加而下降、然后 COMP 将上升、因为 COMP 电压是误差放大器的输出。

    因此、客户希望了解当 COMP 高于0.5V 时的 VSENSE 电压以退出 Eco-mode。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki  

    其他器件中有峰值电流控制模式的说明、您可以参考。  

    我们可以认为 Vcomp 表示峰值电感器电流。  

    2."而且我还认为 VSENSE 会在 Eco-mode 期间随着负载的增加而下降、然后 COMP 将上升、因为 COMP 电压是误差放大器输出的。" -->我同意。  

    3."因此、客户希望了解当 COMP 高于0.5V 时的 VSENSE 电压以退出 Eco-mode。"  

    通常、当 (VREF-VSENSE)约为几 mV 时、Vcomp 将大于0.5V 并退出 Eco-mode。  

    也许昨天的回答让您感到困惑、让我再次回答:  

    1."它说在 Eco-mode 中 COMP 电压被钳位在0.5V。 这意味着 VSENSE 在0.8V 时大于阈值电压?"   -->是的,正确。  

    2." 当 TPS54331 退出 Eco-mode 时、COMP 电压应高于0.5V。 此时、VSENSE 将低于0.8V。

    这意味着 VSENSE 上的阈值为0.8V 以退出 Eco-mode?"   -->是的,正确。  

    然而、在   Eco-mode 或退出 Eco-mode 时、VSENSE 平均电压保持稳定至0.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

     

    客户希望估算 Eco-mode 期间的输出纹波电压和纹波电流。

    您能否给客户提供如何估计的建议?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki  

    与您确认:  

    "纹波电流"是指电感器纹波电流、对吧?  

    输出纹波电压和纹波电流与有效 Cout (直流偏置降低后)和电感有关。  

    在 Eco-mode 中、IPEAK 被缓存在160mA、三角电感器电流的面积将完全传输到 Cout、并且在无负载时输出纹波为最大值。  

    最大纹波是 三角电感器电流/Cout 的面积。 (V=Q/C)。