This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出短路时的结温

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952240/lp2985-junction-temperature-when-the-output-is-short-circuited

器件型号:LP2985

您好!

请告诉我如何计算输出短路时的结温。

客户在以下条件下进行了输出短路测试。
但是、该器件未经历热关断。

・Vin=13.5V
・Vout=0V
・TA=25℃
・μ A 短路电流=104mA

我知道 LDO 的损耗计算公式如下。
・PD=Vin×Ishort=1.4W
・θJA=℃206 μ A/W
・结温≒℃289 ̊ C

但是、热保护和 热保护不会损坏器件。
您能告诉我在输出短路情况下如何计算 QJ 吗?
在 该短路测试中、LP2985内部用于保护它的状态是什么、此时的结温是多少?

此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您对热性能和功率耗散的理解是正确的。 在这种大功率耗散的情况下、我们预计~289C 会上升到高于环境温度、并且我们希望它开始循环进入和退出热关断以保护器件。 因此、我有一些问题可以帮助验证发生了什么情况。  

    如何测量电流? 此测量是使用 DMM 还是示波器进行的? 热关断将导致器件在结温加热和冷却时导通和关断。 遗憾的是、万用表将显示平均电流、因此为了查看热关断、我们需要使用示波器对此进行评估。 数据表报告短路电流应为~400mA、因此您看到的~100mA 这一事实让我相信使用 DMM 进行的测量结果令人 MAD、它显示的是平均电流、但请验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:san

    感谢您的盛情款待。
    正如您指出的、平均电流为104mA。

    观察到矩形波浪电流值、输出电压为0V。
    方波的峰值电流约为500mA。
    但是、我们发现过热保护不起作用、仅过流保护起作用。

    我的理解是否正确?
    此外、是否有方法计算方波的周期和发热状态?

    我想向您发送一条私人消息来共享波形。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    方波电流的描述似乎表明器件首先进入过流保护(限制电流进入接地短路)、然后进入过热保护、当温度过高时将关断 (这是导致方波的原因)。

    我已接受您的朋友的请求、因此您可以私下发送波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle:San、

    感谢您的友好支持。
    我使用了一条私人消息来共享波形。
    您能不能给我一个关于波形以及短路  情况下的 PD 和结温计算方法的评论?

    此致、
    Yusuke