您好!
请告诉我如何计算输出短路时的结温。
客户在以下条件下进行了输出短路测试。
但是、该器件未经历热关断。
・Vin=13.5V
・Vout=0V
・TA=25℃
・μ A 短路电流=104mA
我知道 LDO 的损耗计算公式如下。
・PD=Vin×Ishort=1.4W
・θJA=℃206 μ A/W
・结温≒℃289 ̊ C
但是、热保护和 热保护不会损坏器件。
您能告诉我在输出短路情况下如何计算 QJ 吗?
在 该短路测试中、LP2985内部用于保护它的状态是什么、此时的结温是多少?
此致、
Yusuke