主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、 BQ40Z50、 GPCCEDV、 BQSTUDIO、 EV2400、 GPCCHEM、
由于缺乏翻译能力、其含义可能不明确。 感谢您的理解。
首次设计电池组时、很难设置 BQ Studio 设置和充电/放电测试、因此请联系我们。 我使用 EVM
-Pack
1) 2S1P
2) 2)需要完全充电电压:8320mV
3)需要完全放电电压:6600mV
单元格
1)放电容量:4、900mAh
2)充电电压:4.2V
3) Nomianl 电压:3.63V
4)最大充电电流:4、900mA
-参考文献
1) 1) BQ281Z610-R1技术参考__sluuc81
2) 2)如何完成 BQ28Z610_的成功学习周期(slua777)
3) 3) BQ40z50_step_BY_STEP_guide
——题
1) BQ studio 相关(我不知道有关设置的很多信息、因此我会按照我的想法添加它。)
- gg 文件检查请求。
- FD、TD/FC 和 TC 之间的差异(是否在充满电时终止充电[FC]?)
-什么是充电项电压? (充电端电流有多好?)
感应电阻是否可以改变 CC 增益和容量增益? (2兆欧姆)
2) 2) BQ Studio 的电池电平与每个电池的电压匹配、但电池引脚电压和电池组引脚电压不匹配。 为什么它会有所不同?
3) 3)学习充电和放电时、绘制一般电池图时是否继续?
(CC - CV -结束)
4) 4)我将电源电压设置为8.35V 进行测试。 但是、与算法设置不同、电流上升至5A 且捕捉到 OCC。 因此、当我在电源处将限值设置为2.45A 时、电压会大幅下降。 我是否必须按每个电压电平(LV、MV、HV)更改电源?
5) 5)如何计算 RSOC? (检查充电日志时、RSOC 从91%跃升至100%)
6) 6)启动前是否需要校准? 以及如何实现它?
7) 7)我应该使用 GPCCEDV 工具吗? (用于 CEDV 监测计的监测参数计算器)