This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何使用 BQ Studio 以及充电/放电测试错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, GPCCEDV, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950973/bq28z610-r1-how-to-use-bq-studio-and-charge-discharge-test-error

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ40Z50GPCCEDVBQSTUDIOEV2400GPCCHEM

由于缺乏翻译能力、其含义可能不明确。 感谢您的理解。

首次设计电池组时、很难设置 BQ Studio 设置和充电/放电测试、因此请联系我们。 我使用 EVM

-Pack
1) 2S1P
2) 2)需要完全充电电压:8320mV
3)需要完全放电电压:6600mV

单元格
1)放电容量:4、900mAh
2)充电电压:4.2V
3) Nomianl 电压:3.63V
4)最大充电电流:4、900mA

-参考文献
1) 1) BQ281Z610-R1技术参考__sluuc81
2) 2)如何完成 BQ28Z610_的成功学习周期(slua777)
3) 3) BQ40z50_step_BY_STEP_guide

——题
1) BQ studio 相关(我不知道有关设置的很多信息、因此我会按照我的想法添加它。)
- gg 文件检查请求。
- FD、TD/FC 和 TC 之间的差异(是否在充满电时终止充电[FC]?)
-什么是充电项电压? (充电端电流有多好?)
感应电阻是否可以改变 CC 增益和容量增益? (2兆欧姆)

2) 2) BQ Studio 的电池电平与每个电池的电压匹配、但电池引脚电压和电池组引脚电压不匹配。 为什么它会有所不同?

3) 3)学习充电和放电时、绘制一般电池图时是否继续?
(CC - CV -结束)

4) 4)我将电源电压设置为8.35V 进行测试。 但是、与算法设置不同、电流上升至5A 且捕捉到 OCC。 因此、当我在电源处将限值设置为2.45A 时、电压会大幅下降。 我是否必须按每个电压电平(LV、MV、HV)更改电源?

5) 5)如何计算 RSOC? (检查充电日志时、RSOC 从91%跃升至100%)

6) 6)启动前是否需要校准? 以及如何实现它?

7) 7)我应该使用 GPCCEDV 工具吗? (用于 CEDV 监测计的监测参数计算器)

e2e.ti.com/.../201023_5F00_1543.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    1:

    • 监测计使用设置的不同标志进入不同模式时的阈值、您可以检查 TRM 以了解每个标志触发的信息。
    • 针对有效充电终止(VCT)的充电终止电压触发器
    • 是的、您使用 bqStudio 或主机中的校准进行设置

    2:

    两个节点位于不同的位置、因此电压会略有变化(通常在几毫伏以内)

    3:

    对于学习周期、您应该使用标准充电方法(CC-CV)和恒定电流放电

    4:

    如果您使用的是已编程电源、则可以在学习周期中更改或禁用保护功能

    5:

    在您完成学习周期并找到最合适的化学 ID 之前、RSOC 不会准确

    6:

    是的、开始使用监测计之前需要进行校准、您可以使用 bqStudio 和 EV2400施加设定的电压和电流来校准监测计。 bqStudio 中有一个校准选项卡

    7:

    这是一个阻抗跟踪测量仪表、因此您需要使用 GPCCHEM 工具

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应。

    问题)

    1) 1)默认值的可靠性如何? (我是否应该 设置类似的内容?)
    2) 2)编程的设备(电源、电子负载)是否应用于充电或放电?
    3) 3)充电时充电电流和电流()是否正确?
    4) 4)我是否可以将 EVM 板中设置的数据存储器值用于开发的板? 还是可以使用黄金映像?

    到目前为止、我在未经校准的情况下进行了测量。 校准和测量后、我们将与您联系、进一步询问有关该图的信息。

    请查看 g.file

    此致、

    Yongki。

    e2e.ti.com/.../201027_5F00_1211.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    您需要将其配置为电池。

    2.充电电源、双分流负载电源。

    3.当然,这无关紧要。

    4.您需要配置数据存储器值并获取黄金映像。

    是的、请校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ANS) 7. 这是一个阻抗跟踪测量仪表、因此您需要使用 GPCCHEM 工具

    ->  我选择了 Cell 的 Chem ID。 在本例中是否也使用了它?

    问题)

    1) 1)如果电池、BAT 和电池组电压在充电和放电期间的误差小于10mV、校准是否正常?
     + PACK V 在待机模式下略低于 CELL 和 BAT?

    2) 2)放电时、即使未与电子负载断开连接、也可以自动断开连接吗? (无保护)
    +很难设置  电子负载中的欠压保护、因为在放电期间负载器件的电压和 BQ Studio 的电池组电压不同。

    3) 3)我想将充电电压设置为8.32V。 在这种情况下、应设置多少锥形电流值得怀疑。
    电池单元数据表未指定锥形电流。
    +(Chager:4.2V 切断90mA)如果这样说的话。 我应该接受90mA 的锥形电流吗?
    如果是、在4.16V 的情况下、应将锥形电流设置多少?

    4) 4)如果设置良好、则在充电以8320mV 进入 CV 级时、当电流减小并降至锥形电流以下时、充电结束了吗?

    谢谢

    Yongki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    很抱歉、您未验证您的姓名。 感谢您的评论。

    充电和放电日志和 GG 文件已上传。

    请查看。

    -放电期间,RSOC 值从11%跃升至0%。

    - CV 部分在充电过程中异常。 据我所知、在达到接近充电电压(8.32V)后、它应该达到 CV 部分。 我弄错了吗?

    - Rest 位被置位并且2小时过去、但是 Qmax 未更新。 如何解决?

    谢谢

    Yongki。

    e2e.ti.com/.../201028.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    是的、您需要完成学习周期。

    在查看精度之前、更新状态需要为0x06。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在通过切断对数进行检查、以查看它是否已正确充电和放电。
    您是否需要完整的周期日志才能进行准确分析?
    -我们不能将放电日志和充电日志分开吗?
    -您是否需要日志来休息时间?

    周期正在进行中、请检查以下内容。


    1) 1)充电时
     -是否可以继续,直至充电自动结束?
     -我可以检查 VCT 标志吗?
     CC-CV 图形的形状是否重要? (似乎过早进入 CV。)

    2) 2)放电期间
     -我尝试通过设置电子负载中的 UVP 来切断电源、但电池、BAT、电池组和负载的电压都不同。
      继续检查后是否必须手动关闭负载?  

    - 当 EDV 被设定时,我们能停止电子负载吗?

    3)其他
     校准后,电芯、BAT 和 PACK 的电压测量是否正确?
     -为每个 LV、MV 和 HV 设置电压电平是否重要? 如果它很重要、那么设置它的效果要好多少?

    谢谢

    Yongki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    1.不可以,你需要放松到2小时才能第一次享受 OCV。

    2.是 CCCV 很重要,如果过早进入 CV,应降低串联电阻。

    是的、您需要在达到终止电压时关闭负载。

    确保校准电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang


    感谢您的持续帮助。

    1.在昨天进行测量时,即使我有超过2小时的休息时间,更新状态也不会改变。
    我仍然继续测量1周期。 查看此日志是否也有意义?

    2.数据存储器选项卡中的串联电阻值是什么意思? 我正在使用 EVM 板。

    谢谢

    Yongki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确保设置监测计启用、并按照学习周期应用手册中的步骤操作。

    2.有关监测计的串联电阻值、请参阅 TRM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    非常感谢您每次快速响应

    2.有关监测计的串联电阻值、请参阅 TRM。
    ->检查技术参考(BQ28Z610-R1技术参考__sluuc81),但找不到串联电阻。
    数据存储器-电量监测- IT 配置:我可以更改​​电池组电阻和系统电阻的值吗?
    如果是、应测量并输入什么值? (电池组电阻/系统电阻)

    +Q)
    1) 2 I 收到了我们今天开发的电路板、将其连接到 BQ Studio、并放置了 Chem ID。
    发生错误1703。 这是因为电量监测计不同吗?"
    EVM:BQ28Z610/Ours:BQ28Z610-R1

    2)数据表:Qmax (位17):Qmax 更新(每次 Qmax 更新后切换)

    ->"切换"是指一次闪烁还是在用户干预前一直闪烁?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池组电阻是从电池连接到电池组端子的电阻。

    系统电阻是指从电池组到实际系统的任何下游电阻。 通常这保持为0。

    请确保使用 TI.com 上的最新化学更新程序进行化学更新。

    切换表示打开或关闭。 它就像对当前位执行异或操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang

    根据您的建议、即使我下载了 TI Updater 文件并更新了 Chemistry 文件夹、也会出现错误1703。
    此时会显示消息:bcfgx 中的固件版本与所连接设备的固件版本不匹配。
    我参考了以下链接、但找不到 BQ28Z610-R1.bqz。 我选择了 BQ28Z610。

    请确认

    e2e.ti.com/.../379673

    谢谢

    Yongki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    您可以检查  .bqz 文件的默认路径 C:\ti\BatteryManagementStudio\config、并确保它是 BQ28Z610-R1的路径。 如果不是、

    您将需要更新监测固件、使其包含 BQ28Z610-R1、您可以在此处的软件开发部分中找到该固件: https://www.ti.com/product/BQ28Z610-R1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Jessica

    感谢您解决该问题。 我根据参考文献开始了这个周期:如何为 BQ28Z610_(slua777)完成一个成功的学习周期。

    还执行了校准。

    但是、更新状态不会更改为0x05。 即使在做了一天的放松之后、它也不会改变。
    我还设置了 Chem ID 并使用 VCT 标志进行检查。
    为什么 Qmax Flag 不改变?


    附加日志文件和 gg 文件。 请注意、日志文件非常长、因为  日志中的静置时间测量时间更长。


    我将再问几个问题

    1、在 CC-CV 图中、电压过低、移到 CV 部分。 如何解决?
    请详细告诉我。

    2.放电时,我能否在检查 EDV 标志后立即断开负载? 或者我是否必须保持其他标志?

    3.警报标志(无安全、例如) TDA、TCA。。。) 对周期产生不利影响?

    最大误差值是否是学习中的重要因素? 请解释最大误差(低于条件标志)。

    谢谢。

    Yongki

    e2e.ti.com/.../log_2C00_-gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新状态= 4是非常常见的问题、您可以在我们的论坛中搜索更多信息。 尝试"bq28z610-R1更新状态0x04"

    此致、