尊敬的 TI 团队:
我们 在定制板上使用 XTPS566231RQFR 来生成电流高达4A 的3.3V 电压。 我们通过 MCU 控制它的使能引脚。
但是、在将该引脚与 MCU I/O 连接后、我们将在开关的 EN 引脚上获得附加的波形。
此外、如果我们在外部向 EN 引脚应用高/低信号、则效果良好、但使用 MCU 时不工作。
请注意、MCU I/O 引脚也可单独正常工作。
请帮助快速识别和解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们 在定制板上使用 XTPS566231RQFR 来生成电流高达4A 的3.3V 电压。 我们通过 MCU 控制它的使能引脚。
但是、在将该引脚与 MCU I/O 连接后、我们将在开关的 EN 引脚上获得附加的波形。
此外、如果我们在外部向 EN 引脚应用高/低信号、则效果良好、但使用 MCU 时不工作。
请注意、MCU I/O 引脚也可单独正常工作。
请帮助快速识别和解决问题。
您好、 Sahil、
让我们首先找到问题。 根据原理图和您对将 MCU_3V3_EN 直接连接到 IC EN 引脚的说明、如果 MCU_3V3_EN 被拉低以禁用 IC、则 MCU_3V3_EN 中将有4.2V/11k Ω=382uA 的电流。 我不确定 MCU 的 I/O 引脚是否具有灌电流能力。
我建议首先焊接 R482电阻器、因为 IC 内部有一个内部上拉电路。 并检查问题是否得到解决。
此致、
Andrew
您好、Sahil、
因此 、3.3V MCU_3V3_EN 电压的波形是正确的、问题只是 与 IC 连接后 MCU_3V3_EN 信号无法在0V 时保持稳定?
根据您的测试结果和我在 TPS566231测试中的经验、我们可以确保在启用/关闭时开关本身没有问题。
我现在的建议有两项:
1. 在 MCU_3V3_EN 和 GND 之间添加10k 下拉电阻器。
2.尝试 MCU 的另一个 I/O 以查看问题是否可以解决。
Andrew
尊敬的 Andrew:
我们已经尝试了您建议的两种选项、但问题仍然相同。
此外、我们的定制板上还有一个 TI 电源开关(器件型号:TPS61236PRWLR)、其 EN 引脚也由具有不同 I/O 的同一 MCU 控制 逻辑器件对我们来说运行良好。
因此、问题似乎出在 TPS566231 EN 引脚。
请参阅以下捕获的 TPS566231软启动引脚和 EN 引脚的波形。
图像1:当 R473打开且在 TPS566231的 EN 和 SS 引脚上捕获波形时。
图像2:当 R473短接且在 TPS566231的 EN 和 SS 引脚上捕获波形时。
对于这两个图像:CH2是 SS 引脚、CH3是 EN 引脚。
图像1:
图像2: