This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:启用引脚切换问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952224/tps566231-enable-pin-switching-issue

器件型号:TPS566231

尊敬的 TI 团队:

我们 在定制板上使用 XTPS566231RQFR 来生成电流高达4A 的3.3V 电压。 我们通过 MCU 控制它的使能引脚。  

但是、在将该引脚与 MCU I/O 连接后、我们将在开关的 EN 引脚上获得附加的波形。

此外、如果我们在外部向 EN 引脚应用高/低信号、则效果良好、但使用 MCU 时不工作。

请注意、MCU I/O 引脚也可单独正常工作。

请帮助快速识别和解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    仅根据波形、MCU I/O 上是否有高电阻下拉电阻器? EN 上有一个内部2uA 上拉电流源。

    如果有一个下拉电阻器、您可以减小电阻并查看波形是否发生变化。

    如果不是、则需要转换器的原理图进行进一步分析。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    MCU I/O 上没有下拉电阻器

    请参阅随附的原理图捕捉。

    MCU 器件型号: STM32L562CEU6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sahil、

    感谢您的快速回复。 您能否帮助先检查 Q13的 Vgs 并共享波形?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    目前、我们已绕过 MOSFET 并将 MCU 的 MCU_3V3_EN I/O 直接连接到开关的 EN 引脚。  

    我们将得到我之前的回复中所附的波形。

    我们还观察到 MOSFET 的类似波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sahil、

    让我们首先找到问题。 根据原理图和您对将 MCU_3V3_EN 直接连接到 IC EN 引脚的说明、如果 MCU_3V3_EN 被拉低以禁用 IC、则 MCU_3V3_EN 中将有4.2V/11k Ω=382uA 的电流。 我不确定 MCU 的 I/O 引脚是否具有灌电流能力。

    我建议首先焊接 R482电阻器、因为 IC 内部有一个内部上拉电路。 并检查问题是否得到解决。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们已删除 R482。  

    那么、情况是 MCU I/O 直接连接到开关的 EN 引脚。 路径中没有任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sahil、

    好的。 因此、您直接将 MCU I/O 引脚与 EN 引脚连接、那么 MCU_3V3_EN 信号本身无法在0V 时保持稳定?

    因此、请在 MCU_3V3_EN 和 GND 之间添加一个10k 下拉电阻器。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我需要向您核实一件事。 您为之前提供的波形提供的 EN 信号是什么?

    您是否在 MCU_3V3_EN 上提供了3.3V 稳定输出或3.3V 至0V 之间的变化信号?

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们将在开关 EN 引脚上提供具有5秒延迟的脉冲波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    因此 、3.3V MCU_3V3_EN 电压的波形是正确的、问题只是 与 IC 连接后 MCU_3V3_EN 信号无法在0V 时保持稳定?

    根据您的测试结果和我在 TPS566231测试中的经验、我们可以确保在启用/关闭时开关本身没有问题。

    我现在的建议有两项:

    1. 在 MCU_3V3_EN 和 GND 之间添加10k 下拉电阻器。

    2.尝试 MCU 的另一个 I/O 以查看问题是否可以解决。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们已经尝试了您建议的两种选项、但问题仍然相同。

    此外、我们的定制板上还有一个 TI 电源开关(器件型号:TPS61236PRWLR)、其 EN 引脚也由具有不同 I/O 的同一 MCU 控制 逻辑器件对我们来说运行良好。

    因此、问题似乎出在 TPS566231 EN 引脚。  

    请参阅以下捕获的 TPS566231软启动引脚和 EN 引脚的波形。

    图像1:当 R473打开且在 TPS566231的 EN 和 SS 引脚上捕获波形时。

    图像2:当 R473短接且在 TPS566231的 EN 和 SS 引脚上捕获波形时。

    对于这两个图像:CH2是 SS 引脚、CH3是 EN 引脚。

    图像1:

    图像2:

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayak、您好!  

    我们能否通过电子邮件更清晰、更及时地讨论这一点? 我的电子邮件地址是 lishuang_zhao@ti.com。

    谢谢、

    Lishuang