This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:如何通过选项2和3应用3.6使 PSE 保持供电(SLVA306A)

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754, TPS23734EVM-094, PMP20859, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952064/tps23734-how-to-apply-3-6-keeping-the-pse-powered-with-options-2-and-3-slva306a

器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件: TPS23754PMP20859TPS23755

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS23734并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据3.6的 SLVA306A、通过选项2和3为 PSE 供电、其中介绍了 PSE 如何与交流适配器主设备配合工作。

我们要申请 TPS23734、您能告诉我们 TPS23734的工作原理吗?

TPS23754具有 VDD 和 VDD1引脚、而 TPS23734的引脚之间没有二极管。

在从交流适配器切换至 POE 时、必须最大限度地减小压降。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    TPS23734EVM-094具有一个 OR-ing 选项2的适配器。  

    方案3将适配器置于输出端、无需二极管。  

    您是否需要适配器优先级或 PoE?

    要实现平稳过渡、这意味着从适配器传输到 PoE 时输出功率不会下降、请参阅 PMP20859。 这是实现平稳过渡所需的电路-只需移除其中一个 PD 即可。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复和有用信息。

    优先级是适配器。

    您能否发送 选项3的参考电路。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TPS23755以了解如何使用选项3。 它只是一个二极管或在输出上。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我理解方案3的建议电路、该电路 使用 Oring 二极管。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一