主题中讨论的其他器件: TPS23754、 PMP20859、 TPS23755
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS23734并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据3.6的 SLVA306A、通过选项2和3为 PSE 供电、其中介绍了 PSE 如何与交流适配器主设备配合工作。
我们要申请 TPS23734、您能告诉我们 TPS23734的工作原理吗?
TPS23754具有 VDD 和 VDD1引脚、而 TPS23734的引脚之间没有二极管。
在从交流适配器切换至 POE 时、必须最大限度地减小压降。
ーーー μ A
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一