Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
大家好、我在我们的应用中使用的是 BQ24040电池充电器、
我想使用60mA 的电池、并使用低于50mA 的电流为其充电、
在安全方面、EN 62368要求电池充电电流在单个故障条件(VIN 与 Vbat 之间短路)下保持在电池规格下
今天、我使用的 PPTC 为80mA、无法满足要求(在单个故障条件下、我获得100mA 的电流)
如果我将 PPTC 更改为40mA、我可以满足安全要求、但充电电流降至35mA。
PPTC 的作用类似于 VIN 的串联电阻器
在这种情况下是否存在工作问题(连接到 Vin 的串联电阻高达30欧姆)?
2.即使组件最小电流为50mA,在35mA 充电电流下工作是否有风险?