This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在电流低于50mA 的情况下工作-和安全 PPTC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952279/bq24040-working-in-lower-current-than-50ma--and-safety-pptc

器件型号:BQ24040

大家好、我在我们的应用中使用的是 BQ24040电池充电器、

我想使用60mA 的电池、并使用低于50mA 的电流为其充电、

在安全方面、EN 62368要求电池充电电流在单个故障条件(VIN 与 Vbat 之间短路)下保持在电池规格下

今天、我使用的 PPTC 为80mA、无法满足要求(在单个故障条件下、我获得100mA 的电流)

如果我将 PPTC 更改为40mA、我可以满足安全要求、但充电电流降至35mA。

PPTC 的作用类似于 VIN 的串联电阻器

在这种情况下是否存在工作问题(连接到 Vin 的串联电阻高达30欧姆)?

2.即使组件最小电流为50mA,在35mA 充电电流下工作是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 Vin 的电阻器的问题是流入输入引脚的电流和电压受限。 它充当限流电阻器、进入器件的电压可能会由于 PPTC 上的压降而下降。 我相信不会有问题。

    低于最小电流的充电电流将取决于您的电池。 建议遵循电池规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、

    电池电流为60mA...

    因此与单故障条件相关的主要问题需要遵循,当 VBAT 将短路到电池电流时,不能超过规格中的电流(1C = 60mA)

    因此保险丝是必须的,PPTC 之后的电压保持不变,但当我完全放电时,电池充电电流非常低,大约为8mA,

     在这种情况下、前置电阻器是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、在考虑 BAT to 简称时、使用保险丝是可以理解的。  

    PRETERM 电阻器用于对电流终止进行编程、因此预充电电流是终止电流的两倍、这两个电流都是快速充电电流的百分比。 您可以看到以下相关公式的图像、以及如何计算这两个公式以更好地满足您的需求。

    最有可能出现8mA 电流、这是因为电池处于预调节阶段、此时电池处于非常放电的状态、因此使用小电流将电压恢复到安全水平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道这个公式、

    我的问题很简单

    1.使用40mA 串联的 PPTC 是否存在任何问题?

    2.我是否应该更改前置电阻值,因为我需要调整到最低充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、我认为 PPTC 不会成为问题。

    终止电流是由于电池电压接近电池稳压电压电平。 这是恒定电压的一部分、是电池充电曲线的一部分、如下所示。 这样做是为了安全地为电池充电。

    如果不需要8mA 电平、则可以在8mA 过低时调整终止电流以满足您的需求。