This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:Vout=Vin

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949374/lmzm23601-vout-vin

器件型号:LMZM23601

我一直很不幸运地尝试让 LMZM23601V5在数据记录器的模块化电源上工作。

到目前为止、我能得到的最好的结果是两个单位、其中 Vout=Vin。 一个是在受控温度箱中回流、另一个是用热空气手动焊接的。 PCB 上唯一的组件是 LMZM23601V5以及输入(10uF)和输出(22uF)电容器。

VIN 为12.35V。 输出电压为12.34V。

我可以发现没有接地短路。 电流为0.0A。

在一个装置上、SW 的开关频率约为15kHz、而在另一个装置上为18kHz。

输入电压和输出电压均保持稳定、LMZM23601触控温度都很低。

在输出端添加1k 负载不会改变 Vout。

Pad11接地并具有足够的铜来散热。

PCB 布局。 PG 未连接。

原理图的相关部分

黄色=Vin /绿色=Vout /蓝色=SW 频率

我在这里出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我看不到任何明显的事情表明您在做错误。  FB 引脚几乎看起来未连接到 VOUT。

    您可以尝试检查 FB 和 VOUT 之间的导通性、即使您的 PCB 快照显示了连接。

    此外、请确保 FB 引脚已正确焊接。

    我将咨询我们的模块组、以查看是否还有其他需要查找的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模块就位的情况下、我无法真正检查 FB 和 Vout 之间的导通性、因为 LMZM 下无法访问焊盘。 我已经测试了空白 PCB 上的导通性、并且连接了焊盘。

    同时、我在新 PCB 上回流焊新模块、得到的结果相同。 我还删除了之前的模块之一并对其进行了重新焊接-结果相同。 这些是 PCB 上唯一的组件。

    现在、我有三个具有 Vout=Vin 的 LMZ23601模块。 它们分别是手工焊接、回流和两次回流。 两个电路板经过超声波清洗、第三个电路板上仍有无清洁磁通。

    我应该怀疑批次不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的模块工程师讨论并决定如何继续。

    我将在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我们您的焊接温度曲线是什么吗??

    最高焊接温度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高焊接温度为232º º C。

    180时预热至125º Ω

    在175º º C 浸泡120秒

    在140秒内斜升至232º μ s

    停留在232º Ω 40秒

    以3º μ V/s 的速度冷却

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    我将与模块团队进行交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有一些来自我们的模块和封装团队的意见和问题:

     

    1.器件最初发生故障的位置(例如生产测试、可靠性测试或 现场测试)


    2.这是新的应用程序,还是该应用程序在卷中运行,以及自何时开始运行?

     

    3.您能否提供器件来源卷带的 TI 标签的副本/照片。

     

    此模块的额定温度为 MSL3-260°C 232°C 的峰值温度似乎有点低。 在没有图的情况下、很难通过描述对回流焊进行评论。

     

    5.以下是推荐回流焊曲线的一些关键参数:

     

    预热/浸泡150°-200°C    60-120秒

    回流时间>217°C            60-150秒

    斜升                     <3C/秒

    冷却                    <-6C/秒

    峰值温度                    240°-245°C

    持续时间在5°C 至峰   值的时间少于30秒

     

    6.请按照以下步骤退回出现故障的主板。

     

    对于客户退货流程 、请勿从电路板上移除器件 、因为我们希望保留故障且不会影响、并通过脱焊 和处理来更改故障模式。 但是 、在 TI、我们必须销毁电路板才能访问器件、请确认您对此过程是否正常。

    对于直接从 TI 或 TI store 购买的产品、请遵循以下退货请求流程:

    有关不直接从 TI 购买的产品或有关 TI 客户退货政策的其他信息、请参阅 http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在新应用的生产测试中失败。

    我们正在重新设计应用的电源模块以提高效率。 LMZM 模块正在取代 LDO。

    这些故障器件均来自通过 TI 申请的样片(销售订单 T00927166)-遗憾的是、我不再具有包含卷带信息的防静电袋。

    除峰值温度外、我使用的回流焊曲线似乎与建议的回流焊曲线一致。 斜升< 1ºC μ s,时间> 217ºC μ s > 60s。

    我可以发送电路板进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    请使用上述说明将故障电路板发送给 TI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已提交退货请求。 我正在等待回答。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Afonso 的更新。

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    问题正在脱机工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与不同批次的模块配合使用时、它按预期工作。 希望能听到实验室的结果。

    感谢你的帮助。