This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:仅涉及三个 PWML 脉冲的问题:第一个脉冲太短、可能触发欠压保护

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952430/ucc28780-issues-regarding-only-three-pwml-pulses-first-pulse-is-too-short-and-maybe-brown-in-protection-is-triggered

器件型号:UCC28780

您好!

我关注有关调试 ACF 转换器启动问题的应用报告 slua982。 我在50%的欠压电压下具有以下波形。

  • CH1:次级绕组的电压(VAB,应用报告的§6.2)
  • CH2:辅助绕组电压(应用报告中的 VCD,§6.2)
  • CH3:未连接
  • CH4:开关节点处的电压

我已经确定了该波形上的2个问题、但我无法解决:

  1. 我只有3个脉冲而不是4个脉冲、并且我没有得到1.5秒的重新启动。 看起来更像是每60ms 复位一次(这让我想到表5的掉电检测、但由于 Vin ~ 0.7 * VBI、我不这么认为...)。 这不是温度问题(红外图像正常)。 HVG 低于13.8V。 因此、它仍然是欠压保护、但我不知道从哪里开始解决该问题注意:当我在 VS 引脚上使用示波器探头时、我可以得到4个脉冲。
  2. 第一个脉冲太短(200ns-300ns):我已经尝试了几个25ns 至100ns 电 流检测滤波的 Ropp 和 CCS 值(基于 Excel 计算器 SLUC664C 的计算)。 我还增加了自举电阻器、认为自举电流触发了0、28V 电流阈值、但没有改变。 是否有必要在 Ropp 为100欧姆的情况下放置一个"big" CCS (100pF 至220pF)?

感谢你的帮助。

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    3个脉冲看起来对我来说还是可以的,因为你告诉我断续时间是~60ms 而不是1.5s,这意味 着发生了 OCP 保护。 60ms 断续时间是 VDD 重试。  并且输入电压仍低于棕色电压。 第一个脉冲是 CS 引脚故障检测,即使它很窄。 忽略它 ,您仍然可以看到第二个/第三个脉冲, 这意味着 CS 引脚故障已通过。 为什么 只有3个脉冲而不是4个脉冲。 我认为在您的 PCB 板上,VS 引脚及其分压电阻器布局可能不好。 确保 分压器电阻应尽可能 靠近控制器放置,  并且 VS 引脚走线和两个电阻器下面没有接地层。   临时解决方案:

    1、在 VS 引脚分压器的上部电阻 器( 从 AUX 绕组连接到 VS 引脚的电阻器)上放置一个1~2pF 电容器。 这是一种临时解决方案。 如果有道理,请最终优化 PCB 布局。

    2.飞跨两个电阻 ,然后 用电线连接到控制器, 确保  VS 针 脚电线短。

    有时,只有3个脉冲仍然正常,尝试将输入电压提高到接近 Brown In 点,以查看是否可以得到4个脉冲。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的回答。 事实上、我对1.5秒的断续时间更不像100毫秒以下的时间。 请参见下方的图 Vdd1为粉色(CH2)。 我已在通道3上的变压器初级侧增加了电流、以防万一。 通道4仍然是开关节点处的电压。 CH1未连接

    以下是一些结果:

    • 未经修改、我一直尝试将输入电压增加到接近 Brown in 点=>无影响
    • 在 VS 引脚分压器的上电阻器上放置一个1~2pF 电容器(电阻器 RVS1、从 AUX 绕组连接到 VS 引脚)=>无效

    但同时执行这两个操作会给我5个脉冲(见下文)!

    我将尝试飞跨电阻器。 我遵循了数据表中关于布局的建议:VS 网下方无接地平面、Rvs2和 UCC28780之间有短路环路。 因此、我将制作一根飞线来将 AUX 连接到 Rv1 (并断开部分 Rv1)。

    如果您有有关电流波形的评论、我很乐意阅读这些评论。 注意:我选择了一个"大"钳位(在初级侧)和一个与 CO1的二次谐振。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:电阻器的飞跨连接不起作用,我们有相同的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    5个 PWML 脉冲表示它已经接近 Brown in 电压,增加输入电压如果没有其它保护,您将看到控制器软启动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我还有其他问题、因此我将发布另一篇文章、因为这是另一个主题。

    此致、