您好!
我关注有关调试 ACF 转换器启动问题的应用报告 slua982。 我在50%的欠压电压下具有以下波形。
- CH1:次级绕组的电压(VAB,应用报告的§6.2)
- CH2:辅助绕组电压(应用报告中的 VCD,§6.2)
- CH3:未连接
- CH4:开关节点处的电压
我已经确定了该波形上的2个问题、但我无法解决:
- 我只有3个脉冲而不是4个脉冲、并且我没有得到1.5秒的重新启动。 看起来更像是每60ms 复位一次(这让我想到表5的掉电检测、但由于 Vin ~ 0.7 * VBI、我不这么认为...)。 这不是温度问题(红外图像正常)。 HVG 低于13.8V。 因此、它仍然是欠压保护、但我不知道从哪里开始解决该问题。 注意:当我在 VS 引脚上使用示波器探头时、我可以得到4个脉冲。
- 第一个脉冲太短(200ns-300ns):我已经尝试了几个25ns 至100ns 电 流检测滤波的 Ropp 和 CCS 值(基于 Excel 计算器 SLUC664C 的计算)。 我还增加了自举电阻器、认为自举电流触发了0、28V 电流阈值、但没有改变。 是否有必要在 Ropp 为100欧姆的情况下放置一个"big" CCS (100pF 至220pF)?
感谢你的帮助。
此致、
Julien